This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:更改 RGMII 的驱动强度和延迟

Guru**** 2394205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486877/sk-am62a-lp-changing-the-drive-strength-and-the-delay-of-the-rgmii

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好!

我想 在定制电路板上更改 RGMII 的驱动强度和延迟。

您能告诉我、如何通过软件实现吗?

谢谢!
Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的提问。

    假设有 Linux 使用案例、我将您的查询转发给了 Linux 以太网专家。

    请允许一些时间返回给您。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这无法更改 RGMII 接口上的驱动强度。 与数据相对应的 TX 时钟延迟固定为2ns。 PHY 将需要对数据延迟 Rx 时钟。 Rx 的延迟在 DTS 的 PHY 属性节点中设置。 此设置取决于所选的 PHY。 您能说明一下所使用的 PHY 吗?

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schuyler:

    感谢您的回答!

    我没有 PHY、我 在 DTS 文件中定义了"固定链接"。

    谢谢!
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rachel、

    我想您要么连接到以太网交换机、要么连接到 FPGA。 请注意、来自其他器件的数据必须根据数据延迟相应的时钟。 另请考虑布线长度、因为这也会影响时钟延迟。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下摘自 AM62 TRM:

    请帮助我们修改这些引脚- RGMII1驱动强度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、不支持标记为保留的引脚。 我将在这里检查一下是否是这种情况。  

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向硬件应用工程师确认不支持此寄存器设置。 标记为"保留"的引脚不受支持、因此不应更改。  

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢舒勒-这不会改变 AM64x 上的驱动强度和/或压摆率  、是(13) Kallikuppa Sreenivasa 的个人资料- Kallikuppa Sreenivasa - TI E2E 支持论坛 已经与我讨论过 的、并且他已经在 e2e 中记录在案。 AM64x 不是 ASIC;即不允许客户拨入压摆率和/或驱动强度。

    谢谢

    吉姆