This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:EV 套件引导问题

Guru**** 2460030 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494079/tda4vm-ev-kit-booting-problem

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

你好
我使用的是 RPOC078A 和79A 、分别是 TDA4VM TDA4VM-KIT EV。

目前,有一个间歇性的现象,产品无法启动,所以我正在查询。
确认 VCCA_3V3 (U27-4引脚)的电源输入是 PMIC 输入、
但我之所以想要查询、是因为 PMIC 的功率输出无法正常工作。(1.8V、0.8V、只是0V)

出现这种现象时、它会消耗大约900 mA、也就是消耗大约500 mA、据信是在电路板上产生低频声音。
nPWRON/ENABLE 输入电压:3.3V


请检查。

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为其功能安全特性的一部分、PMIC 在为电源轨供电之前执行电源检查。  如果电源轨上具有电源轨上的电压(称为残余电压)、PMIC 将标记错误、并且不会中止其上电序列。  例如、如果电源开关切换过快、并且现有电源轨没有时间完全放电、则可能会在和 EVM 上发生这种情况。