工具与软件:
TI SDK 默认配置 MCU R5F 在锁步模式下运行、以及如何配置为在拆分模式下运行 MCU R5F。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
TI SDK 默认配置 MCU R5F 在锁步模式下运行、以及如何配置为在拆分模式下运行 MCU R5F。
默认情况下、 出于 安全原因、MCU R5F 集群配置为在锁步模式下运行、从而限制 MCU1_1内核的独立运行。
要为应用启用 MCU1_1内核、必须将 MCU R5F 集群配置为在拆分模式下运行、从而允许 MCU1_0和 MCU1_1 单独运行。
要从 SPL 引导流程启用拆分模式、需要在 U-boot 和 Linux 中进行修改、如下所示。
U-boot 补丁
1) 1)在拆分模式下配置 MCU R5F 集群。
2)更新安全 ROM 的引导证书信息、以 在拆分模式下启用 MCU R5F。
3) 3)通过 U-boot 环境变量实现到 MCU1_1的远程固件映射。
4) 4)公开两个 MCU R5F 内核的硬件 ID 以进行复位操作。
5) 5)为 MCU1_1内核启用远程处理器器件控制。
e2e.ti.com/.../u_2D00_boot_5F00_patches_5F00_to_5F00_enable_5F00_MCU_5F00_R5F_5F00_SplitMode.zip
Linux 补丁
1) 1)在拆分模式下配置 MCU R5F 集群。
2) 2) 为 MCU1_1内核启用远程处理器器件控制。
e2e.ti.com/.../Linux_5F00_patches_5F00_to_5F00_enable_5F00_MCU_5F00_R5F_5F00_SplitMode.zip
集成上述补丁后、确保 MCU1_0和 mCU1_1可以独立运行(MCU R5F 配置为 Spit 模式)