This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:WKUP I2C0问题

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494010/am625-wkup-i2c0-issue

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:AM62P

工具与软件:

尊敬的 Sreenivasa:

客户报告 WKUP_I2C0异常时钟问题、您能帮助检查吗? 下面是原理图屏幕截图、如果需要、我可以通过电子邮件将完整的原理图发送给您。 我还建议客户添加一些 RC 作为 AM62P 原理图、但它对这个问题没有用处、您能帮助检查吗?

WKUP_I2C0中的异常波形:

SOC_I2C0中的正常波形:

BR、

Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、  

    感谢您的提问。

    请建议客户使用 DNI R2344 (和 R2343)并快速检查。

    我怀疑这两个 I2C 接口都配置为主器件、因为 I2C 连接到 MCU。

    MCU 需要配置为从设备。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我让他们尝试这种方法、但 它 没有用处。

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、  

    请详细说明客户更改和测试的内容。

    1.客户是否移除了串联电阻并进行检查?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、  

    请确认以下上限是否也是 DNI

    C6125 50V/10n

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、  

    WKUP I2C 连接到 MCU 和 EEPROM。

    R2429在 EEPROM 附近为100R  

    客户可以尝试将此电阻器也设置为 DNI。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的支持、我会让客户尝试、然后向您提供反馈。

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、  

    谢谢你。

    步骤1是隔离串联电阻、并将 DNI 与10nF 电容隔离。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我们发现根本原因是电容过大(10nF)、客户将其更改为 pf、波形现在是正常的。 感谢您的支持。

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    感谢您的更新。

    很高兴听到问题已解决。

    我将关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa