This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821U-How to use pinmux with GPIO in wakup_domain、MCU_domain 或 main_domain

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493660/dra821u-q1-dra821u-how-to-use-pinmux-with-gpio-in-wakeup_domain-or-mcu_domain-or-main_domain

器件型号:DRA821U-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA821U

工具与软件:

您好、TI

电路板: 客户电路板

SDK:10.0

我目前正在阅读 DRA821U 数据表、我对与 GPIO 使用相关的一些概念感到困惑。 我想向每个人征求建议。

Q1: CTRLMMR_WKUP_PADCONFIG 和 CTRLMMR_PADCONFIG 的含义是什么 ?  我是否需要 在使用任何 GPIO 之前对其进行配置? 不配置它是否可以?

Q2:在 5.1.3.3.1.1章中、有关于 CTRLMMR_PADCONFIG0至 CTRLMMR_PADCONFIG90的寄存器列表 。  我应该如何理解索引[0至90]?每个数字都对应于特定的 GPIO 端口?

问题3:在12.1.2.6章节中、有关于每个 GPIO 模块的 GPIO 寄存器列表。  这个寄存器与 Q2上面的寄存器之间是什么关系?

Q4: 如何找到与特定 GPIO 端口对应的寄存器? 例如、我想使用 GPIO0_3_MAIN、如何 计算寄存器的基址地址?

如果有一些演示如何 配置 GPIO (包括使用 WAKE_UP 域、MCU 域和 MAIN 域)的示例教程、  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    Q1: CTRLMMR_WKUP_PADCONFIG 和 CTRLMMR_pADCONFIG 的意义是什么 ?  我是否需要 在使用任何 GPIO 之前对其进行配置? 是否可以不对其进行配置?[/QUOT]

    CTRLMMR_WKUP_PADCONFIG 是 WKUP 域 GPIO 和外设的引脚多路复用。 是的、在使用 GPIO 之前需要进行配置。

    [报价 userid="604466" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493660/dra821u-q1-dra821u-how-to-use-pinmux-with-gpio-in-wakeup_domain-or-mcu_domain-or-main_domain "]Q2:在 5.1.3.3.1.1章节中有关于 CTRLMMR_PADCONFIG0至 CTRLMMR_pADCONFIG90的寄存器列表 。  如何理解索引[0到90]?每个数字都对应于特定的 GPIO 端口?[/QUOT]

    您可以将其映射到数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dra821u.pdf

    每个引脚对应于可根据电路板设计和用例使用的多种功能。

    Unknown 说:

    因此需要2个级别来配置硬件。 需要 Q2配置。 在 GPIO 层、我们需要配置 GPIO 寄存器。 2是根据您选择的操作对 GPIO、I2C、SPI、以太网通用可以完成的操作。

    Unknown 说:
    Q4: 如何查找与特定 GPIO 端口对应的寄存器? 例如、我想使用 GPIO0_3_MAIN、如何 计算寄存器的基本地址?[/QUOT]

    查看数据表、您应该能够进行映射。

    -基尔西

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy

    [报价 userid="274047" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493660/dra821u-q1-dra821u-how-to-use-pinmux-with-gpio-in-wakeup_domain-or-mcu_domain-or-main_domain/5739257 #5739257"]您可以将其映射到数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dra821u.pdf

    感谢您的答复。 我可以通过查看数据表来映射寄存器。