This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821U

Guru**** 2460610 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-J7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492854/dra821u-q1-dra821u

器件型号:DRA821U-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA821PROCESSOR-SDK-J7200

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前使用的是 Jacinto 板、遇到了 I2C、SPI 和 UART 的驱动程序未按预期反映或正常运行的问题。 具体而言、我无法验证他们的存在或解决影响我的项目的相关错误。 您能否立即提供帮助以排除和解决此问题?

为了清楚起见、问题似乎源于。 如需获取详细的指导或更新的资源、以确保正确配置和显示这些接口、我将不胜感激。 这是时间敏感的,迅速解决将是非常有价值的。

此致、

Sujal Tyagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujal:

    您能否就 I2C、SPI 和 UART 驱动程序的问题提供更多信息?

    此外、您在使用什么 SDK? 是 Linux 还是 RTOS?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    感谢您的答复、

    所以、这个问题与 Linux 版 SDK 安装中的驱动程序包相关、SDK 中没有显示驱动程序包。

    此致、

    Sujal Tyagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我使用了   适用于 DRA821处理器的 JACINTO7评估板的 Processor-SDK-J7200、该处理器具有 Linux-

    示例-      TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-J7200-EVM-10_01_08_01-Linux-x86-Install

    CCS:      CCS12.8.0.00012_linux-x64.tar

    UBUNTB-22.04.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujal:

    我将跟随 Linux 专家来协助您、感谢您的耐心等待。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sujal

    此问题与安装 SDK for Linux 中的驱动程序包有关。SDK 中没有显示驱动程序包

    $SDK_Linux/board-support/ti-linux-*

    以上路径应具有驱动程序。 您可以在安装下方进行检查吗?

    -基尔西