This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM sdk8.0 AVM Project、TIvxCaptureNode 的状态有时似乎总是错误

Guru**** 2457270 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474691/tda4vm-tda4vm-sdk8-0-avm-project-the-status-of-tivxcapturenode-seems-is-always-bad-sometime

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的 AVM 项目在 TDA4VM SDK8.0中。  

硬件图如下:

tiovx 图如下所示:

当运行 AVM 系统时、有时我们无法看到来自四个摄像头的图像。 和转储日志、我们可以从  TIvxCaptureNode 的四个通道获得统计信息、请参阅以下内容。

我们发现"帧丢弃计数"总是增加、而这些("队列计数"、"出队计数"、"错误帧计数")始终保持相同的值。 并且  r5f log 和 a72 log 上没有错误消息。

问题是什么? 如何解决?

此致

Hawayi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的链似乎在某个位置停止,因为哪个捕获节点正在丢弃所有帧。  请在出现此问题时检查所有节点的状态、并查看其停止位置。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brijesh:

     当该问题出现(停止)时、如何检查所有节点的状态?

    此致  

    Hawayi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hawayi、

    困难、很可能来自 customAVMNode、您能否在此节点中添加一些日志记录、以了解提交的每个帧是否已 完全处理且没有挂起。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brijesh:

    请提供更多信息、如下所示:


    我们添加一个策略:如果没有来自某些频道的图像,并且这些频道上的物理链接被锁定,我们将重置视频捕获。 如果在触发重置捕获策略后、也没有来自某些通道的图像。 然后、将重复执行重置策略、直至所有四个通道的流处理都正常。 然后、有时问题会出现(它会停止)。

    并按如下所示查看重新接收视频采集的代码:

    FY_S32摄像头服务::ResetCapture (FY_U32 badChannelMask)

    FY_S32 ret =-1;
    log_i ("ResetCapture、BAD CHN MASK=%#x\n"、badChannelMask);

    rett = appDeserializerMipiStop ();//解串器的 mipi 输出

    RET = StopCapInst ();//stop CSI-Rx、这将在 tiovx/kernels_j7/hwa/capture/capture/vx_capture_target.c 上调用 stopCaptureInst

    rett = appPowerOffImageSensor (_sensor_name、badChannelMask);//关闭错误通道的远程串行器和传感器

    用户睡眠(1000*1000);

    RET = StartCapInst ();//启动 CSI-Rx、这将在 tiovx/kernels_j7/hwa/capture/vx_capture_target.c 上调用 startCaptureInst

    用户睡眠(1000*1000);

    rett = appPowerOnImageSensor (_sensor_name、badChannelMask);//为远程串行器和不良通道的传感器通电

    rett = appDeserializerMipiStart ();//启用来自解串器的 mipi 输出
    用户睡眠(500*1000);

    appStartImageSensor (_sensor_name、badChannelMask);//通过配置不良通道的远程串行器开始流传输
    返回0;
    }

    ResetCapture 功能是否有任何问题?

    此致  

    Hawayi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但这似乎是我们开始时遇到的不同问题。 您在前面看到帧丢失问题。 那么帧丢弃问题是否得到解决?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    帧丢弃问题未解决。 帧丢弃问题可能与 CameraService:ResetCapture 的调用有关。 我们可以在几天前重复调用 CameraService::ResetCapture 来重现此问题。 但最近我们无法重现这一问题。

    您能帮助我们查看 CameraService::ResetCapture 的代码吗?函数的流程是否有任何问题?

    此外、我们还会重现另一个问题、即当我们调用 ameraService::ResetCapture 时、队列计数、出队计数、丢弃计数、捕获节点的错误计数不会以任何方式更改。 当该问题出现时、我们会检查摄像机寄存器是否正在发送帧。 检查正在接收帧的解串器。 我们按如下方式检查 CSI-Rx 寄存器0x4514048、0x4514028。 CSI-Rx 似乎正常接收帧、并且状态寄存器0x4514028中没有 mipi 错误。

    此外、我们在另一个项目的 TDA4VE SDK9.2上尝试这些操作、我们发现在调用 StopCapInst ()->stopCaptureInst (vx_capture_target.c)时、stopCaptureInst 显示失败的返回值日志如下:

    [220428-17:42:55.243][MCU2_0] 959.287562 s 52242-Handler:Sensor_Remote IM_sensor_CMD_DES_MIPI_STOP
    [220428-17:42:55.243][MCU2_0] 959.287636 s:Max96722_MipiStop
    [220428-17:42:55.455][MCU2_0] 959.492028 s:[UDMA]
    [220428-17:42:55.455][MCU2_0] 959.492070 s:[错误] RX cheardown 超时!!
    [220428-17:42:55.455][MCU2_0] 959.492103s:src / csirx_drv.c @行2081:
    [220428-17:42:55.455][MCU2_0] 959.492125 s:[ERROR]UDMA RX 通道禁用失败!!
    [220428-17:42:55.455][MCU2_0] 959.492158 s:vx_zone_error:[stopCaptureInst:1918] FVID2_STOP 返回失败
    [220428-17:42:55.455][MCU2_0] 959.492194s:vx_zone_error:[ownTargetNodeDescNodeControl:1037] SendCommand 失败
    [220428-17:42:55.879][MCU2_0] 959.924029s:[UDMA]
    [220428-17:42:55.879][MCU2_0] 959.924078 s:[ERROR] RX cheardown timed out!!
    [220428-17:42:55.879][MCU2_0] 959.924110 s:src / csirx_drv.c @行2081:
    [220428-17:42:55.879][MCU2_0] 959.924132 s:[ERROR]UDMA RX 通道禁用失败!!
    [220428-17:42:55.879][MCU2_0] 959.924166 s:vx_zone_error:[stopCaptureInst:1918] FVID2_STOP 返回失败
    [220428-17:42:55.879][MCU2_0] 959.924203 s:vx_zone_error:[ownTargetNodeDescNodeControl:1037] SendCommand 失败
    [220428-17:42:56.320][MCU2_0] 960.356028:[uDMA]
    [220428-17:42:56.320][MCU2_0] 960.356071 s:[ERROR] RX cheardown 超时!!
    [220428-17:42:56.320][MCU2_0] 960.356101s:src / csirx_drv.c @行2081:
    [220428-17:42:56.320][MCU2_0] 960.356122 s:[ERROR]UDMA RX 通道禁用失败!!
    [220428-17:42:56.320][MCU2_0] 960.356155 s:vx_zone_error:[stopCaptureInst:1918] FVID2_STOP 返回失败
    [220428-17:42:56.320][MCU2_0] 960.356190 s:vx_zone_error:[ownTargetNodeDescNodeControl:1037] SendCommand 失败

    此致

    Hawayi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不知何故、DMA 通道未完成、以及由于哪个 STOP CAPTURE 无法工作、如果它未 完成、重启也不起作用。  

    "[错误] RX 切换超时!!!"

    这可能需要在干净清除的 DMA 通道中更改一些驱动程序。 我将在本周分享在 SDK9.2上试用的更改。 您能试一下吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    是的、我们可以尝试一下。 请在 SDK9.2上分享此更改。 谢谢。

    在 TDA4VM sdk8.0上、 为什么调用 stopCaptureInst 时不会出现错误? 似乎我们需要一种更 巧妙的 StopCapInst 方法、以及如何实现该方法?

    此致

    Hawayi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 SDK8.0到 SDK9.2、CSIRX 驱动程序没有任何重大变化、所以 您是否确定它在 SDK8.0上运行良好、并且您在 stopCaptureInst 中没有看到任何错误?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    我们在 TDA4VM sdk8.0 和 TDA4VE sdk9.2上对其进行了测试。  我从两个 SDK 获取了以下版本说明:

    PDK_Jacinto_08_00_00_37

    pdk_j721s2_09_02_00_30

    请重新检查。

    此致

    Hawayi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同样、您是否确定它在  相同场景下可在 pdk_jacinto_08_00_00_37上正常运行? 使用相同的测试用例?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    我已检查 pdk_jacinto_08_00_00_37和 pdk_j721s2_09_02_00_30之间的 pdk/packages/ti/drv/udma 代码 。

    在上面、左侧器件为 pdk_j721s2_09_02_00_30、右侧器件为 pdk_jacinto_08_00_00_37。

    我将一些日志添加到函数 uDMA_chDisableRxChan 中、如下所示:

    udma_printf (drvHandle、"drvHandle->INSTTYPE=%d、%#x、udma_INST_TYPE_NORMAL=%d、udma_INST_TYPE_LCDMA_BCDMA=%d\n"、
    drvHandle->INSTTYPE、drvHandle->INSTTYPE、uDMA_INST_TYPE_NORMAL、uDMA_INST_TYPE_LCDMA_BCDMA);

    有关  pdk_jacinto_08_00_00_37和  pdk_j721s2_09_02_00_30的日志如下:

     PDK_Jacinto_08_00_00_37:

    drvHandle->INSTTYPE=0、0x0、uDMA_INST_TYPE_NORM=0、uDMA_INST_TYPE_LCDMA_BCDMA=1

     pdk_j721s2_09_02_00_30:

    [MCU2_0]  2638.616812 s:drvHandle->INSTTYPE=1、0x1、uDMA_INST_TYPE_NORM=0、uDMA_INST_TYPE_LCDMA_BCDMA=1

    因此、区别在于普通 uDMA 在 pdk_jacinto_08_00_00_37上使用、bcdma 在 pdk_j721s2_09_02_00_30上使用。

    请检查它。

    此致

    Hawayi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hawayi、

    该线程是否仍然打开?  

    此致、

    Brijesh