This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:对复杂图像或高温环境进行编码时、编码器输入队列会溢出

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489977/sk-am62p-lp-encoder-input-queue-overflows-when-encoding-complex-images-or-high-temperature-environments

器件型号:SK-AM62P-LP

工具与软件:

大家好、专家:

我们使用系统的 ioctl 对视频流进行编码、并发现 VPU 的输入队列将溢出、并且编码器此时没有流输出且不会自行恢复的现象。
队列溢出的情况有两种:
1.将电路板放入高温箱中、当温度升至85℃ (SOC 实际温度到105℃)时编码队列会溢出
2.在室温下,如果图像屏幕加载,编码率增加,队列溢出也会发生。

以下是我们在 wave5驱动器中发现的问题:

附件是我们转储的 VPU 寄存器信息:

  AVM (使用编码)过程关闭一分钟后、数据为 reade2e.ti.com/.../_0A4E3575004E06529F947351ED95_avm_DB8F0B7A0E54FB8BD653_.txt

  power-one2e.ti.com/.../_0A4E3575004E06529F94F476A563FB8BD653_.txt 一分钟后直接阅读

  在第二个 power-one2e.ti.com/.../_0A4E3575004E06529F94F476A563FB8BD653_02.txt 后1分钟读取

最后两个附件在上电一分钟后包含转储寄存器信息、但这两个文件的内容不同。

请专家帮助分析寄存器信息、以查看是否可以找到编码器队列溢出的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qinghong:  

    我们已经请求了编解码器 IP 团队来解决如何重置编解码器的问题。 它会随时通知您收到回复。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren:

      当溢出出现时、内核中有一个溢出打印

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    以及用于捕获视频流的以太网。 在 PC 端播放,我们可以发现这些视频流是异常的。

    您能否通过这些视频流式传输检查一下、您是否可以建议是编解码器参数问题?

    如果您有建议、请与我们分享、我们可以在客户端尝试。

    此致!

    Han Taoe2e.ti.com/.../from_5F00_172.16.96.57_5F00_37748_5F00_to_5F00_172.16.96.43_5F00_55838.265

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    能否通过调整能够解决溢出和比特率问题的编码器控件来解决此问题?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren:

    我关闭本例。 未来会遇到问题、我们将创建新的 e2e。

    感谢您的帮助。

    Han Tao