主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具与软件:
我们 目前正在定制电路板上测试多家制造商的 DDR4、并且 ISSI 器件存在问题。 ISSI DDR4的初始症状是、即使似乎是有效的 SysConfig、也无法启动。 启用调试输出、DDRSS 寄存器转储和 R5 memtester 后、我们可以看到 ISSI 部分 未通过初始卡滞地址测试、但通过多个环路通过了所有后续测试。 看来我们的 SysConfig 为 ISSI DDR4生成的.dtsi 文件是正确的、并且 根据我对寄存器转储的基本理解似乎正在进行培训。
是否有任何明显的原因我们会失败*只是*初始卡住的地址测试?
此外、我认为我们的设计和配置是可以接受的、因为我们的电路板同时采用 Micron 和 Alliance DDR4、这些板看起来可以正常工作、启动并通过所有内存测试。
DDR4配置 在800MHz 下为单芯片1GB (16x512MB)。
TI Processor SDK 版本是 10.01.10.04。
我们测试的器件为:
Micron: MT40A512M16LY-062E IT:E
Alliance: AS4C512M16D4A-62BIN
ISSI:IS43QR16512A-083TBLI
附加了 ISSI 板的启动日志、其中包含调试、寄存器转储和几个循环的 memtester、用于显示我们看到的内容。 我还将附加 ISSI .dtsi 文件、便于您了解其配置方式。
非常感谢您的任何帮助。
Greg
e2e.ti.com/.../k3_2D00_am64_2D00_ddr_2D00_ISSI_5F00_DDR4_2D00_2400T_5F00_CL12_5F00_CWL9.zip
e2e.ti.com/.../ISSI_5F00_DDR4_5F00_WarmBoot_5F00_RegDump_5F00_Memtester.zip