This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:串行器/解串器:有关所有串行器/解串器可能环回模式的文档

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493632/processor-sdk-j784s4-serdes-documentation-about-all-serdes-possible-loopback-modes

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

您好!

我想知道是否有有关此定义列表中所述的所有环回模式的文档:

typedef uint32_t CSL_SerdesLoopback;
#define CSL_SERDES_LOOPEN_DISABLED (0U)
#define CSL_SERDES_Loopback_LINE (1U)
#define CSL_SERDES_Loopback_SER (2U)
#define CSL_SERDES_Loopback_NEPAR (3U)
#define CSL_SERDES_Loopback_FEPAR (4U)
#define CSL_SERDES_Loopback_RECOVEREDCLOCK (5U)
#define CSL_SERDES_Loopback_TXONLY (6U)
#define CSL_SERDES_Loopback_PCS (7U)
#define CSL_SERDES_Loopback_ISI (8U)
#define CSL_SERDES_Loopback_TXONLY_LFPS (9U)

提前感谢您的帮助。

此致、
Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain,

    我们没有这些设置的客户文档、仅供 TI 内部使用。

    此致、
    Kyle