This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:编解码器差异(H. 264、H265) C66x 内核和 AM62xx 之间的处理时间。

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488216/am623-differences-in-codec-h-264-h265-processing-times-between-c66x-cores-and-am62xx

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:AM62P

工具与软件:

大家好!

是否有任何文档描述 C66x 内核和 AM62xx 上类似编解码器处理的处理时间差异?
如果没有、请提供与此相关的 E2E 和视图。

由于需要进行软件处理、客户担心从 C6000更改为 Sitara 时的延迟。

由于 AM62D 价格昂贵、因此不被视为 AM62D

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    您使用的是 AM62x 还是 AM62A SoC?

    AM62A 和 AM62P 具有用于视频处理的硬件加速器、并支持 H.264和 HEVC/H.265格式。

    AM62x 没有硬件加速器、您不得不依赖基于软件的编解码器(ffmpeg-libav)来进行解码/编码、而且未进行优化、也未经过基于开源 ARM 的 GStreamer 插件(在我们的 SDK 中打包提供)。  

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    我不确定是使用 AM62x 还是 C66xDSP。

    有没有任何文档描述了 ffmpeg-libav 和 C66x 内核编解码器处理时间之间的差异?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    可以通过以下链接查看我们在 AM62A 上发布的带有硬件加速器的性能指标:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/10_01_00/exports/docs/linux/Foundational_Components_Multimedia_ 5.12.html#performance-metrics

    此致、

    Suren