工具与软件:
您好:TI
量化后、物体检测模型在板载推理期间会出现精度下降的情况、与 PC 端性能相比减少了约4.5%。 您能建议如何解决此问题吗? 之前、分段模型中发生了类似的问题、可以通过修改 tidlpreproclink 中 outAddrB、outAddrG 和 outAddrR 的偏移量来解决此问题。 但是、将相同的方法应用于检测模型会导致性能更差。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好:TI
量化后、物体检测模型在板载推理期间会出现精度下降的情况、与 PC 端性能相比减少了约4.5%。 您能建议如何解决此问题吗? 之前、分段模型中发生了类似的问题、可以通过修改 tidlpreproclink 中 outAddrB、outAddrG 和 outAddrR 的偏移量来解决此问题。 但是、将相同的方法应用于检测模型会导致性能更差。
您好 Qxn;
您是否有机会尝试 Chris 的建议?
此外、您还可以将精确度级别设置为1或更高。 这将增加编译时间。 但会提高精度。
下面是一个有关如何增加传感器位和精度级别的示例。
compile_options ={
......
'Tensor_bits':16,
'Accuration_level':1、
'advanced_options:calibration_iterations':3 #如果 accuration_level = 1、则会使用
}
因为该线程已超过30天。 我现在会关闭这个票;但如果你在尝试了我们的建议后仍有问题。 您可以轻松地重新打开此工单或提交新工单。
谢谢。此致
文立