This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62P:开关模式限制的详细信息

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493479/processor-sdk-am62p-detail-of-switch-mode-limitation

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62P

工具与软件:

您好!

我正在查看 v10_01_10_04的 Linux SDK 版本注释。
我想确认当前 Linux SDK 中"开关模式"的限制。

根据 TRM、该器件在 CPSW 上接受"直通"模式。
我想使用 CPSW0的端口1和端口2实现某种"开关集线器"。

但是、我查看当前 Linux SDK 的发行说明时、有以下描述。

* 直通转发仅在外部端口之间受支持,目前不支持直通主机端口。
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/10_01_10_04/exports/docs/linux/Foundational_Components Network/CPSW3g.html#enabling-cut-through-forwarding-CTF Kernel_Drivers

然后,我无法理解上述句子的情况。 是否可以按数字披露上述限制以便更容易理解?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi-san、

    AM62Px 中的 CPSW 外设称为 CPSW 3G、  这意味着 CPSW 上有3个千兆端口。

    其中2个端口是外部端口。 您可以将2个不同的外部以太网端口插入 CPSW。

    第3个千兆位端口仅为内部端口、从 CPSW 外设传输到主机 A53内核。

    仅在2个外部端口之间支持直通交换、内部端口与一个外部端口之间不支持直通交换。

    此致、

    Nick