This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:关于低功耗模式

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489430/am623-about-low-power-mode

器件型号:AM623

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我们正在确认 AM6231定制电路板上的低功耗模式。
我在发行说明中查看了以下部分:

3.2.12.5.低功耗模式

我尝试运行深度睡眠模式、但收到错误。
我们需要支持两种模式:DeepSleep 和 Standby。
我应该怎么做才能支持它?

root@my_customboard:~# echo mem > /sys/power/state
sh: write error: Function not implemented

此致、

最终目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是哪个 Linux SDK 版本?

    您是否正在使用默认的 DM 固件、TIFS 和 ATF?

    请注意、尚未实施待机模式。 "echo standby >/sys/power/state "遵循标准 Linux 睡眠状态、而不是为 AM62x 处理器设计的低功耗模式。


    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anshu、您好!

    您使用的是哪个 Linux SDK 版本?

    PROCESSOR-SDK-LINUX-RT AM62X 版本是09.02.01.10。

    您是否使用了默认的 DM 固件、TIFS 和 ATF?

    这些软件是默认软件。
    您能告诉我、如何检查这些软件版本吗?

    请注意、待机模式尚未实施。 "echo standby >/sys/power/state 命令遵循标准 Linux 睡眠状态、而不是为 AM62x 处理器设计的低功耗模式。[/QUOT]

    好的、AM62xx PSDK9是否支持以下三种模式?
    1.深度睡眠
    仅 MCU
    3.部分 I/O

    最后、标准 Linux 睡眠模式在我的定制板上也不起作用。

    root@my_customboard:~# echo standby > /sys/power/state
    sh: write error: Function not implemented

    此致、

    最终目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RT Linux 不支持低功耗模式。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内核已从 RT-Linux 改回为 Linux。
    但是、标准的 Linux 待机模式不起作用。 还需要其他设置吗?

    root@am62xx-my_customboard:~# uname -a
    Linux am62xx-my_customboard 6.1.83-ti-gc1c2f1971fbf #1 SMP PREEMPT Mon May 13 20:19:51 UTC 2024 aarch64 GNU/Linux
    root@am62xx-my_customboard:~# echo standby > /sys/power/state
    sh: write error: Invalid argument
    

    此致、

    最终目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现 PSDK 不支持 Linux 待机模式。

    root@am62xx-my_customboard:~# cat /sys/power/state
    freeze mem disk

    我尝试了深度睡眠模式、但出现以下错误:
    可能的原因是什么?

    root@am62xx-my_customboard:~# cat /sys/power/mem_sleep
    s2idle [deep]
    root@am62xx-my_customboard:~# echo mem > /sys/power/state
    [  613.762106] PM: suspend entry (deep)
    [  613.785833] Filesystems sync: 0.019 seconds
    [  613.791994] Freezing user space processes
    [  613.803725] Freezing user space processes completed (elapsed 0.003 seconds)
    [  613.810946] OOM killer disabled.
    [  613.814338] Freezing remaining freezable tasks
    [  613.820486] Freezing remaining freezable tasks completed (elapsed 0.001 seconds)
    [  613.827983] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
    [  613.885069] omap-mailbox 29000000.mailbox: fifo 5 has unexpected unread messages
    [  613.885138] omap-mailbox 29000000.mailbox: PM: dpm_run_callback(): platform_pm_suspend+0x0/0x70 returns -16
    [  613.885238] omap-mailbox 29000000.mailbox: PM: failed to suspend: error -16
    [  613.885282] PM: Some devices failed to suspend, or early wake event detected
    [  613.993203] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: set new flow-id-base 19
    [  614.010153] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: PHY [8000f00.mdio:01] driver [TI DP83822] (irq=POLL)
    [  614.010242] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: configuring for phy/rmii link mode
    [  614.024226] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth1: PHY [8000f00.mdio:09] driver [TI DP83822] (irq=POLL)
    [  614.024288] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth1: configuring for phy/rmii link mode
    [  614.377203] OOM killer enabled.
    [  614.380349] Restarting tasks ... done.
    [  614.396423] random: crng reseeded on system resumption
    [  614.407286] PM: suspend exit
    sh: write error: Device or resource busy

    此致、

    最终目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我无法挂起邮箱、我更改了设备树、如下所示:

     /* Core Communication */
     &mailbox0_cluster0 {
    +       ti,mbox-num-fifos = <2>;
            mbox_m4_0: mbox-m4-0 {
                    ti,mbox-rx = <0 0 0>;
                    ti,mbox-tx = <1 0 0>;

    似乎我能够成功切换到深度睡眠模式。

    root@am62xx-my_customboard:~# echo mem > /sys/power/state
    [  461.036120] PM: suspend entry (deep)
    [  461.106321] Filesystems sync: 0.066 seconds
    [  461.115225] Freezing user space processes
    [  461.123116] Freezing user space processes completed (elapsed 0.003 seconds)
    [  461.130329] OOM killer disabled.
    [  461.133702] Freezing remaining freezable tasks
    [  461.139495] Freezing remaining freezable tasks completed (elapsed 0.001 seconds)
    [  461.146991] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)

    此致、

    最终目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的更新。 该主题将关闭。 如有任何其他问题、请发布新帖子。

    谢谢!

    Anshu