This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:JACINTO7

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-J7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493407/dra821u-jacinto7

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:PROCESSOR-SDK-J7200、DRA821、 SYSBIOS

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我使用了   适用于 DRA821处理器的 JACINTO7评估板的 Processor-SDK-J7200、该处理器具有 Linux-

示例-      TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-J7200-EVM-10_01_08_01-Linux-x86-Install

CCS:      CCS12.8.0.00012_linux-x64.tar

UBUNTB-22.04.  

===

我已经在 TI 网站上按照给定的手册下载并安装了 SDK (u、22.04)、但我们在 SDK 中搜索文件和遵循路径时找不到。

板配置文件

UART 驱动程序 文件

以太网驱动程序文件

I2C/SPI 驱动程序文件

CAN 驱动程序文件

 为具有 JACINTO7评估板的 DRA821提供 UART0/UART1/UART2/UART3 /UART4和 CAN 等的完整设置软件。

我已经使用 CCS 设置了基本框架、但在已安装的 SDK 中找不到要包含的以下文件的路径。

#include
#include
#include
#include
#include
#include  

SDK 中也没有显示以下 API。

uart_init ();//初始化 UART


uart_send_data ("Hello、Jacinto 7 UART!\n");


BIOS_start();

对于上述 SDK 和 PDK、如果需要、则需要下载并提供 DRA821处理器的 PDK、我们要与 CCS 集成以编译和运行我们的 UART、I2C 和基于 CAN 的应用、并加载到 DRA821评估板中。

请做必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 在 SDK 中搜索文件及以下路径时未找到。

    您是否尝试从此搜索驱动程序文件 PROCESSOR-SDK-LINUX-j7200 软件包是什么? 如果需要、您能介绍一下这条路径吗  /board-support/ti-linux-kernel- 进行配置。

    [报价 userid="648117" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493407/dra821u-jacinto7 "]

     为具有 JACINTO7评估板的 DRA821提供 UART0/UART1/UART2/UART3 /UART4和 CAN 等的完整设置软件。

    [报价]

    您能在此处说明您的要求吗?

    [quote userid="648117" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493407/dra821u-jacinto7对于上述 SDK 和 PDK 都需要下载(如果是)、然后提供 DRA821处理器的 PDK、

    您能否详细说明您必须从 RTOS SDK 还是 Linux SDK 集成? 似乎您在使用 Linux SDK、但 Linux SDK 没有 PDK。

    此致、

    Karthik