工具与软件:
您好、亲爱的专家
我对此线程有类似的问题、因此我将该问题发布以进行仔细检查。

Q1/A1:结温是否与"芯片温度"相同?
我们是否可以通过 SoC 中的内部温度传感器(热点)进行测量?
Q2/A2:时间/温度的定义是什么?(5%@-40°C、65%@70°C、20%@110°C 和10%@125°C。)
它是否意味着测试持续时间、如下所示、
5%@-40°C = 20,000小时*-40°C 下的5%
65%@70°C = 20,000小时* 70°C 下为65%
...等等。
Q3/A3 :时间/温度(%)可以是 -40°C ~ 125°C 低于20K POH 的任意组合不是?
谢谢你。
Gibbs