This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62Ax 的 VDDSHV 上的电源分配

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493380/am62a7-q1-power-consuption-on-vddshv-of-am62ax

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

您好!

我将针对我的应用使用 AM62Ax 的功耗估算器工具。 我尝试输入以了解 VDDSHVx 电源轨上的电流消耗。 查看估算器工作表、我无法了解每个  VDDSHVx 电源轨的电流。 因为它仅具有低于电源轨的情况。 它是否会自动计算 SOC_DVDD1V8和 SOC_DVDD3V3相对于同一工作表中 IO 选择的总电流?  

分享以下功耗估算工具的图像以供参考。

谢谢!

Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikunj:

    IO 功耗是根据 LVCMOS IO/外设模式配置、利用率%以及1.8V 或3.3V 的固定电源轨(摘要表中未显示这些电源轨)计算得出的。  VDDA_3P3_USB 是固定3.3V 电源轨的一个示例。  

    谢谢!

    Brenda