工具与软件:
您好
我遇到了一个问题、尝试了解 A53和 MCU r5f 之间的 IPC 函数、并使用"rpmsg_char_simple"示例代码、 使用此应用时、需要指定 proc id 和 remote_Endpt。 有一个问题: remote_endpt=14或21如何对应 C7X、dm r5f 和 MCU r5f。 函数"_rpmsg_char_find_ctrldev () "查找指定的路径"/sys/bus/virtio/devices/virtiox/virtio2.rpmsg_chrdev.-1.21 "、这似乎确认与 DM 和 C7X 进行 IPC 通信的 Remote_Endpt 必须为21。

在/dev/路径 中、有多个/dev/rpmsgx char 设备、 是否有一种与 Remoteproc 关联的更为简单的方式/dev/rpmsgx 来访问字符设备以进行直接 IPC 通信?
由于相关信息或文档相对有限、请详细解释、谢谢!
祝你一切顺利
守护程序