This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA785:sysboot[5、6]影响

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488457/dra785-sysboot-5-6-influence

器件型号:DRA785

工具与软件:

您好!

根据 DRA78x TRM sysboot[5]控制 ADC 时钟分频器:

0:2分频(假设 SYS_CLK1 = 27MHz)

1:无分频(假设 SYS_CLK1高达20MHz)


我们的问题是、使用20MHz 的 SYS_CLK1同时使用 sysboot[5]=0会产生什么影响?
是否仅导致 ADC_CLK 变慢或是否有其他副作用?
此外、是否可以在启动后覆盖 SW 中的2分频?


背景是、我们可能会遇到这样的问题:即使我们在 sysboot[5]上有一个上拉电阻并且 SYS_CLK1=PCB 20MHz 上的其他元件在某些情况下也可能会将 sysboot[5]引脚拉至低电平。 因此、问题是、除了以较慢时钟运行的 ADC 之外、是否存在任何不利的副作用。


作为一个附带问题:什么是 sysboot[6]的影响?
TRM 仅提到它是保留的、必须拉至低电平。 它是否可能导致启动速度缓慢或延迟?

BR、
Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    如果您的 ADC 时钟低于最大20MHz 频率、则会减慢 ADC 转换的速度。  

    可以进一步对时钟进行分频、但不能对时钟进行"取消分频"。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的澄清。
    因此这意味着 sysboot[5]没有其他副作用。

    如果在启动过程中 sysboot[6]被偶然拉至高电平、您知道会有什么副作用吗?

    BR、
    Jacob