This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何使用 USB 从主机下载文件系统?

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492020/tda4vh-q1-how-to-use-usb-to-download-file-system-from-host

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

SDK:0,902,1001
电路板:j784s4_evm

我们的设计仅具有 ospi 和 UFS。 现在我们希望从 ospi 引导、安装 initramfs、正常引导到 Linux、并在 Linux 中使用 USB 从主机下载文件系统并将其刷写到 UFS。

如何做到这一点?

此致
伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家

    Ant 建议?

    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    我会研究一下、然后回复给您。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    有什么建议吗?

    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    有什么建议吗?

    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    很抱歉这么晚才回复。

    实际上、j784s4_evm 不支持 UFS。仅在 j721e_evm 上受支持

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    实际上、j784s4_evm 不支持 UFS。仅在 j721e_evm
    上受支持

    在 J784S4中、支持 UFS。

    所以您只需要指导、如果我要在 Linux 中使用 USB 器件将文件系统从主机加载到 Linux、我们不会使用模块加载表单、而是选择直接编译到内核中。

    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    您可以查看该链接:  https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1171750/tda4vm-q1-how-to-configure-ufs-devices-tda4vh

    SDK:0902中支持 UFS

    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    仍然没有更新?

    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    我想使用 USB0 by (usb3.0或 USB2.0模式)从主机下载文件。

    内核驱动程序不会作为模块加载、而是直接编译到内核中。

    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    很抱歉耽误您的时间。我指定了有关此问题的相应专家。感谢您的耐心。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊森、

    我需要检查 USB。 您是否有从主机下载的以太网? 这是一个选项吗?

    我在 TI EVM 上使用了 MMC SD 接口将文件系统复制到 UFS 分区中: https://e2e.ti.com/f/791/t/1406714

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy 您好:

    USB 是我需要检查的问题。 您是否有从主机下载的以太网? 这是一个选项吗?[/QUOT]

    我们只使用 ospi 和 UFS 进行测试。  

    由于我们的客户电路板上没有 eMMC、mmcsd 或以太网、因此在 J784S4_EVM 上进行测试时、我无法使用 eMMC、mmcsd 或网络

    我将关闭该主题帖。  我们在该主题中讨论具体问题: e2e.ti.com/.../tda4vh-q1-how-use-gadget-in-linux

    此致
    伊森