This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821U-Q1

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492989/dra821u-q1-dra821u-q1

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前使用的是 Jacinto 板、遇到了 I2C、SPI 和 UART 的驱动程序未按预期反映或正常运行的问题。 具体而言、我无法验证他们的存在或解决影响我的项目的相关错误。 您能否立即提供帮助以排除和解决此问题?

为了清楚起见、问题似乎源于。 如需获取详细的指导或更新的资源、以确保正确配置和显示这些接口、我将不胜感激。 这是时间敏感的,迅速解决将是非常有价值的。

此致、

Sujal Tyagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujal、

    在我开始检查错误之前、需要回答几个基本问题:

    • 您使用的是哪个 SDK 版本?
    • I2C、SPI、UART 有什么问题?
    • 您能否共享故障日志?
    • 您要尝试实现的用例是什么?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    SDK 版本-      TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-J7200-EVM-10_01_08_01-Linux-x86-Install

      CCS:           CCS12.8.0.00012_Linux-x64.tar。

    -我们将 GPS 模块与 UART 1连接,并尝试通过评估板 Jacinto 7访问数据。

     

    - 日志中的问题如下图所示:

    此致、

    Sujal Tyagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sujal

    您如何在 Linux 中配置 UART1? 您是否已完成 DTS 修改以在 Linux 中启用 UART1?

    -基尔西