This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:TI SysConfig 工具 RX 设置问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493512/am623-ti-sysconfig-tool-rx-setting-issue

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你(们)好  

请告诉我、TI SysConfig 工具的选项中有一个 RX 选项、如 下图所示。

是否选中这些 RX 选项之间的主要区别是什么?
如果您要将其用作双向信号引脚(如 GPIO)、是否需要选中 RX 选项?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查或不检查这些 RX 选项之间的主要区别是什么?

    选中/置位时、上面的 Rx 激活字段启用引脚的接收器模式。  

    请参阅下图。

    [报价 userid="624725" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493512/am623-ti-sysconfig-tool-rx-setting-issue "]如果您要将它用作双向信号引脚(如 GPIO)、是否需要选中 RX 选项?[/QUOT]

    是如果引脚希望支持双向信号、则需要设置该字段。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的理解