This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM6234支持 PHY 和放大器;QSPI 闪存支持列表

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489292/am623-am6234-support-phy-qspi-flash-support-list

器件型号:AM623

工具与软件:

你(们)好

请告诉我在哪里可以查看 AM623x 系列的 PHY 和 QSPI 闪存支持列表。
或者、如果我们选择使用 PHY = Realtek RTL8211F 和 Flash = Winbond W25Q32JV;这些设备是否可直接获得支持、或者我们是否需要单独下载驱动程序?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    或者如果我们选择使用 PHY = Realtek RTL8211F 和 Flash = Winbond W25Q32JV;这些设备是否可以直接获得支持、或者我们是否需要单独下载该驱动程序?

    不知道 PHY、我可以评论闪存部分。 PHY 查询将由另一位专家处理。

    请注意、只要您选择自定义闪存器件、我们的驱动程序就会以处理大多数闪存器件的方式编译、除非相关勘误或受到限制。

    我们并未提供闪存器件的综合列表、但我可以推荐两种不同的闪存器件、一个是 OSPI (S28HS512T)、另一个是 QSPI (S25HL512T)、这两个器件已在我们的 TI EVM 上进行了测试。 我已经从 NOR 闪存的角度提到了该名称。

    供参考、之前我们看到客户使用 AM64x 能够成功与闪存 W25Q256JVFQ 配合使用

    您的闪存看起来像4MB 四核闪存、因此可以获得支持。 这不需要您下载任何其他内容、只需 MCU 加 SDK 驱动程序就足够了。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回答。 让我来解释一下此处、我们要将启动代码放在 QSPI 闪存中、将文件系统映像放在 SD 卡中、因此 QSPI 闪存仅32MB。
    如果根据您所说的内容、我们应该能够直接使用它。

    我将等待其他人回答 PHY 的问题。 再次感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    可以继续并回复另一个查询。 请允许专家在某个时间作出回应。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    MCU+ SDK 提供的 PHY 器件驱动程序列表可在此处找到- 使用开箱即用支持的 Ethphy 器件

    对于上面链接中未列出的所有 PHY 设备(例如、 您提到的 Realtek RTL8211F)、您必须遵循 自定义 PHY 集成指南(包括使用参考代码创建您自己的自定义 PHY 驱动程序)-自定义 PHY 集成指南

    请注意、以上链接适用于 MCU+ SDK 版本10.1及更高版本。

    如果您使用的是较旧版本、请告诉我、我可以指导您完成添加定制 PHY 器件的过程。  

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitika

    好的、谢谢