This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:实现了哪个 IC

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493406/j722sxh01evm-which-ic-is-implemented

器件型号:J722SXH01EVM
Thread 中讨论的其他器件:AM67

工具与软件:

您好!

让我确认在最新的以下 EVM 上实现了哪个 IC (TDA4AEN、TDA4VEN、AM67)。

https://www.ti.com/tool/ja-jp/J722SXH01EVM

根据此 EVM 的原理图和 BOM、器件型号描述为"XJ722S5AAMW"。
但是、我不确定这个器件型号是指什么器件。
请您提供芯片详细信息吗?

BR、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以就此问题与当地的 TI 支持团队联系吗?  

    此致、

    Brijesh