This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如果是通用器件、请检查器件型号

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492702/am625-check-the-part-number-if-it-s-general-purpose-device

器件型号:AM625

工具与软件:

你好、AM625 Champ!

您能否检查该器件是通用器件、而不是支持安全功能的器件?

AM6254ATCGGAALW

我认为上面的器件型号是通用器件、但在向客户升级时、我将所有器件都作为支持安全功能的器件进行了介绍、但它在可订购列表中被确认为 GP 器件、因此我要求进行仔细检查。 客户需要实施安全功能、因此我们需要排除常规部分。  

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据命名规则、该器件型号实际上是不安全的。 请根据以下列表中的要求选择正确的器件型号:

    https://www.ti.com/product/AM625#order-quality

    BR、Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant

    是的、我们从可订购产品列表中拾取了该器件。  

    那么、正如您提到过的、该器件确实是非安全器件、对吧? 这与 GP 器件的情况不同、该器件不会投放到公共市场、我仅想确认此器件不支持安全功能。

    谢谢。

    此致、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GP 和非安全器件是相同的器件。 突出显示的器件确实不支持安全启动。

    BR、Prashant