This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:可提供哪个器件型号?

Guru**** 2459530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493266/dra821u-q1-which-part-number-is-available

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

我计划构建 B 样片  

  1. DRA821U2E G BALMRQ1 100件
  2. DRA821U2E 5. BALMRQ1 20件  

TI 的支持者指出1. 不可用、因此建议 用 DRA821U4TCBALMRQ1代替1。

Q1:如何将时钟速率从2GHz 降低至1GHz?

Q2:DRA821U4TCBALMRQ1和 DRA821U2EGBALMRQ1之间有多大的功耗差异、甚至我们将第一个器件降低到1GHz?

问题3:您认为 DRA821U4TCBALMRQ1上的所有验证都可以转移到 DRA821U2EGBALMRQ1吗? 如您所知、B 样片将用于我们的板级验证和客户车辆级验证、如果我们需要重复测试、这将是一项巨大的工作。

Q4:您是否有适用于安全性和非安全性的 SPEED -C 设备? 我们希望对于安全性和非安全性都具有相同的速度。

Q5:你还有其他更好的建议吗?  

谢谢

最大值