This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:[SV62]代码-编码器- VPU 内核

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488327/tda4vh-q1-sv62-code--encoder---vpu-core

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

您好!  

想知道 VPU 内核是软件内核还是硬件内核? 它可以并行对帧进行编码、还是要按顺序对帧进行编码

Jan 01 00:00:03.651 ti_vpu_codec_mgr.69646 slog 99 VPU coreNum:[0]

Jan 01 00:00:03.651 ti_vpu_codec_mgr.69646 slog 99固件:客户代码:0000 |版本: Rev. 284060

Jan 01 00:00:03.651 ti_vpu_codec_mgr.69646 slog 99硬件:0002.

Jan 01 00:00:03.651 ti_vpu_codec_mgr.69646 slog 99 API :5.5.73.


Jan 01 00:00:03.651 ti_vpu_codec_mgr.69646 slog 99 fwVersion : 0004559c(r284060)

Jan 01 00:00:03.651 ti_vpu_codec_mgr.69646 slog 99 productName:WAVE521c.


Jan 01 00:00:04.661 ti_vpu_codec_mgr.69646 slog 99 tivpu_enc_open_params:48 VPU 索引的开放参数:1.

Jan 01 00:00:04.661 ti_vpu_codec_mgr.69646 slog 99 VPU coreNum:[1]

Jan 01 00:00:04.661 ti_vpu_codec_mgr.69646 slog 99固件:客户代码:0000 |版本: Rev. 284060

Jan 01 00:00:04.661 ti_vpu_codec_mgr.69646 slog 99硬件: 0002.

Jan 01 00:00:04.661 ti_vpu_codec_mgr.69646 slog 99 API :5.5.73.


Jan 01 00:00:04.661 ti_vpu_codec_mgr.69646 slog 99 fwVersion : 0004559c(r284060)

Jan 01 00:00:04.661 ti_vpu_codec_mgr.69646 slog 99 productName:WAVE521c.

此致、

Kamalakkannan S.

Valeo 技术经理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Wave521cl 是硬件加速 IP。 VPU 内核已进行硬件加速。 Wave521cl 确实满足了并行处理的时序要求、但我将了解如何实现驱动。 它是 Linux 和 QNX HLOS 之间的不同软件驱动程序。 此外、您使用的 SDK 版本是什么?

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    创建目标配置  TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j784s4-evm-09_02_00_05 PSDK。

    此致、

    Kamalakkannan S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供的信息。 将很快提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有关于此主题的任何更新?

    此致、

    Kamalakkannan S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wave5不会直接并行化、但 IP 确实支持通过增加队列中的命令数量来提高性能。 但是、这是开发团队待执行的问题。 据我所知、当前的实现仍然满足通过互斥体对帧进行"并行"处理的时序要求。  

    谢谢!
    Sarabesh S.