This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:MMC/SDIO 驱动器上升/下降时序和压摆率

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493046/am6411-mmc-sdio-drivers-rise-fall-timing-and-slew-rates

器件型号:AM6411

工具与软件:

尊敬的 Sitara HW champs:

您能否尽快提供 MMC1 (SDIO)在3V3和1V8下不同模式(特别是25MHz 时的默认模式)的驱动器(IO 单元)的上升/下降时间和压摆率?

谢谢!

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们并未定义输出上升/下降时间、因为这些参数取决于实际的系统实施。  您需要将 IBIS 模型用于相应的 AM64x 引脚、并根据您的实际 PCB 负载对上升/下降时间进行仿真。

    此致、
    Paul