This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:如何同时使用 UART1和 UART2?

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493478/tda3mv-how-to-use-uart1-and-uart2-simultaneously

器件型号:TDA3MV

工具与软件:

您的问题翻译如下:

大家好、我使用的是 processor_sdk_vision_03_05_00_00。 我当前使用的是 UART2。 我还想使用 UART1、不知道在哪里启用 UART1。 根据我的发现、该System_uartInit()函数中似乎启用了 UART。 我想知道我在这里是否需要做任何其他事情。 此外,如果启用了 UART1 ,我想知道如何在执行时分别从 UART1和 UART2接收GIO_read()

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能详细介绍一下这个项目的背景吗? 这是现有工程还是新工程? 另外、迁移到 UART1的动机是什么、这样我们才能了解我们试图支持的内容? 您的平台板是否负责单独的 UART1和 UART2端口?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我们一直在使用 UART2控制摄像头。 这次、我们计划使用 UART1信号来额外控制 Zoom Lens。
    在我们开发的板上、UART1端口与 UART2端口是分开的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供的信息。 请遵循在 SDK 中配置 UART2以及 UART1使用的相同代码。 确保没有 UART1引脚与您平台上的其他用途发生冲突。 请注意、您必须处理任何代码更改和回归并修复它们;TI 不支持此功能。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。