This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:此评估套件中是否缺少 CAN FD 接口

Guru**** 2456660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493608/sk-am62a-lp-does-can-fd-interface-missing-from-this-eval-kit

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好、我发现此评估套件中缺少 CAN-FD 接口、这是正确的理解。  

www.ti.com/.../SK-AM62A-LP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    开发套件中提供了 CAN-FD。 请查看此文档链接:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/10_01_00/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_test_MCAN_on_AM62x.html

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我需要为此添加外部 CAN-FD 收发器。 想知道为什么这款 CAN-FD 收发器不属于此 EVAT 套件、意味着他们添加了除此收发器之外的所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、您将需要添加外部 CAN-FD 收发器。 不添加的原因通常涉及收发器和连接器的电路板面积方面的成本。 最近、CANBUS 正在重新流行。 我将提出申请以审查将 CAN 收发器添加到未来的 EVM。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schuyler:

     我刚刚看到了来自 CAN in Automation (CiA)的一个演示。 他们现在将标准 CAN 称为 CAN 传统(CAN CC)  然后你有 CAN-FD、明年你将听到 CAN-XL [甚至更快]。 我已经就此向 AM64x 营销经理提供了建议。 因此、我确认了您的要求 、即未来的 EVM 上提供 CAN FD 收发器。

    BTW、众所周知(也是通过 CiA)、TI 已经向 Bosch 等演示了 CAN-XL 测试收发器 IC、但将其加入 EVM 还为时尚早。

    中的内容

    吉姆