This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:添加 CA (证书颁发机构)、防止通过企业 SSL 数据包检查阻止应用安装程序

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493861/ccstudio-add-a-ca-certificate-authority-to-prevent-blocking-of-app-installers-by-enterprise-ssl-packet-inspection

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

我在使用 App Center 向 CCS 12.8.1添加编译器和工具时遇到了问题、因为我们的企业使用 Zscaler SSL 数据包检查、并且需要企业证书颁发机构来允许应用程序信任通过互联网访问的任何内容。  我不知道如何在 CCS 12.8.1中添加/安装此 CA。  是否有这方面的前提?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我不熟悉  Zscaler SSL 数据包检查、因此不确定需要在 CCS 中更新哪些内容才能使 App Center 在此环境中工作。

    一种可能的权变措施是在 CCS 中手动下载所需的编译器和工具、并在项目中设置路径。 例如、如果您需要 ARM 编译器、可从 TI.com 上直接下载: https://www.ti.com/tool/ARM-CGT

    谢谢!

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ricky、 我已经手动安装了编译器、同时我还要求 IT 团队从数据包检查中排除 TI 工具、以便 CCS 在将来能够正常工作。

    感谢您的答复!