工具与软件:
我们正在使用基于 am43x-sk 的定制电路板。 从4.19迁移到6.1内核。
这是错误消息。
[ 5.114910]集线器4-0:1.0:检测到1个端口
[5.129048]/dev/root:无法打开 blockdev
[5.133226] VFS:无法打开根设备"mmcblk0p2"或 UNKNOWN 块(0、0):错误-6
[5.141109]请附加正确的"root="引导选项;以下是可用的分区:
[ 5.149533] 0100 65536 ram0
[5.149545](驱动程序?)
[ 5.155704] 0101 65536 RAM1
[ 5.155713](驱动程序?)
[5.161840] 0102 65536 RAM2
[5.161848](驱动程序?)
[ 5.167995] 0103 65536 RAM3
[5.168003](驱动程序?)
[5.174143] 0104 65536 ram4.
[5.174151](驱动程序?)
[ 5.180278] 0105 65536 ram5.
[5.180285](驱动程序?)
[ 5.186439] 0106 65536 ram6
[5.186448](驱动程序?)
[ 5.192573] 0107 65536 ram7
[5.192580](驱动程序?)
[5.198723] 0108 65536 ram8.
[5.198732 ](驱动程序?)
[5.204872] 0109 65536 ram9
[5.204880](驱动程序?)
[ 5.211006] 010a 65536 ram10
[5.211014](驱动程序?)
[ 5.217242] 010B 65536 ram11
[5.217250](驱动程序?)
[ 5.22363] 010C 65536 ram12
[5.223470](驱动程序?)
[ 5.229703] 010d 65536 ram13.
[5.229710](驱动程序?)
[ 5.235936] 010e 65536 ram14
[5.235943](驱动程序?)
[ 5.242156] 010f 65536 ram15
[5.242164](驱动程序?)
[5.248406]内核严重错误-未同步: VFS:无法在 unknown-block 上安装根 FS(0,0)
[5.256712] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0 not duced 6.1.33+#1
[5.262752]硬件名称:通用 AM43 (平展设备树)
[ 5.268710]从 show_stack+0x10/0x14获取的回溯到当前版本
[ 5.273995]从 dump_stack_lvl+0x40/0x4c 中选择 show_stack
[5.279091] dump_stack_lvl from panic+0x100/0x340
[ 5.283930]从 mount_block_root+0x15c/0x1f8出现紧急情况
[ 5.288946]从 PREPARE_NANAME+0x150/0x18c 中的 MOUNT_BLOCK_ROOT
[ 5.294994] Prepare_namespace from kernel_init_freeable+0x20c/0x220
[ 5.301391] kernel_init+0x18/0x12c 中的 kernel_init_freeable
[5.307178] kernel_init from ret_from_fork+0x14/0x2C
[ 5.312261]异常栈(0xc18f1fb0至0xc18f1ff8)
[5.317338] 1fa0:00000000 00000000 00000000 00000000
[ 5.325553] 1fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 5.333767] 1fe0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
[5.340418]--[结束内核恐慌-未同步:VFS:无法在 unknown-block(0,0)上安装根 FS]--
迁移到2023年的 u-boot 出现此错误。 使用旧的 u-boot、即 u-boot 2021、我们不会遇到此问题、内核启动并使用6.1内核安装 rootfs。 任何输入都将有助于充分利用。