This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:SerDes REFCLK PPM

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494494/tda4vh-q1-serdes-refclk-ppm

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

 TDA4VH-Q1 SERDES REFCLK 输入的稳定性和容差(ppm)要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    sh、为了进行验证、我们根据接口使用了内部基准 clk。 即针对 USB、PCIe、SGMII、QSGMII 的100MHz、而针对 USXGMII、XAUI 的156.25MHz。

    我们尚未测试基准时钟的稳定性或容差、但它符合通过 ACSPCIe 缓冲器提供的 PCIe 基准时钟规格。