This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:PCIe 参考时钟由处理器提供?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U, LMKDB1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491842/dra821u-pcie-refclock-sourced-by-processor

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件: DRA821LMKDB1102

工具与软件:

我们使用 DRA821U 处理器并使用 PCIe 设计产品。
我看到关于使用处理器提供的 PCIe 参考时钟的信息有冲突。
我已阅读勘误表、希望我保证源模式受支持。

谢谢!
Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    目前、由于 ACSPCIe 时钟缓冲器发生更改、SDK 不支持专门为 Jacinto 系列中的 DRA821从处理器输出 PCIe REFCLK。  

    如果您尚未设计电路板、那么我建议您使用外部时钟发生器为 REFCLK 提供时钟源。 这将解决错误和缺乏软件支持的问题。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Takuma、

    我已重新设计原理图、以使用 LMKDB1102。

    您能否确认此器件将提供足够的 PCIe 参考时钟、我担心此器件是"LP-HCSL"输出强度。

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP-HCSL 只要满足 PCIe REFCLK 规格、就可以。 此外、与 HCSL 不同、LP-HCSL 将端接电阻集成到缓冲器中、因此无需将其放置在 PCB 上。