This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:25MHz MCU_CLKOUT0可用性

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495104/tda4vh-q1-25mhz-mcu_clkout0-availability

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

J84S4 AM69M TRM (SPRUJ52)第 5.3.2章提到50MHz MCU_CLKOUT0不支持 RMII。

CAN MCU_CLKOUT0仍可用作 25MHz 的参考时钟 RGMII  以太网 PHY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SH、

    RMII (或 RGMII)不支持它、因为我们尚未验证时钟是否符合 RGMII/RMII 抖动规范。

    您可以为 RGMII 使用时钟输出、但必须验证其性能(包括温漂、长期漂移等)、也可以使用符合 RMII/RGMII 要求的外部时钟源。