This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:[SerDes]连接 Otocam222-C103T (DS90UB953带 ISX021)→DS90UB960→TDA4:配置和放大器;调试

Guru**** 2455900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478816/tda4ven-q1-serdes-connecting-otocam222-c103t-ds90ub953-w-isx021-ds90ub960-tda4-configuration-debugging

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:我们目前正在努力通过 DS90UB960解串器将我们供应商的摄像头连接到 TDA4 (J722S)。 摄像头具有内置的 DS90UB953串行器。

供应商表示这两个器件都已由其固件初始化、我们只需要在开始时设置解串器。

但是,他们只在 Nvidia Jetson 平台上测试了它,并且只有它的驱动程序。 是否需要在 TDA4上使用该驱动程序? 我们的供应商表示他们只能向我们提供.ko 文件和设备树设置,他们可能无法使用我们的平台(即使 Jetson 是基于 Linux 的)。

此致、  

郑惠文

国立郑宫大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计划使用 Linux 驱动程序还是 RTOS 驱动程序? 正如需要此类驱动器一样、但我认为它是小型驱动器、您将通过功能从解串器/摄像头触发输出。 我想其余配置将由固件执行。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们将使用 Linux 驱动程序。 您是否建议我们查看有关摄像头驱动程序模板的 TDA4VEN' SDK 中已有的一些驱动程序? 如果是、它们位于何处? 谢谢!

    此致、  

    Hi-Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的许文:

    我不确定 Linux 驱动程序是否已受支持、以及是否有任何可用的从驱动程序。 我来向团队核实这一点。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、许文

    我们目前还没有此传感器的驱动程序、但我相信其他客户已经可以 在我们的另一款器件上自行开发此传感器。  尽管我们没有此类传感器的任何特定驱动程序集或基准、但您可以 在此处查看其他传感器驱动程序: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/media/i2c?h=ti-linux-6.6.y

    谢谢!

    Fabiana