This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:关于 PBIST/LBIST 的详细说明

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457893/am6442-detailed-explanation-on-pbist-lbist

器件型号:AM6442

工具与软件:

您好!

我的客户正在查找 PBIST/LBIST 操作文档。 他们从哪里可以找到呢?  

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/SDL_PAGE.html

此页面介绍了如何使用 API、但未注释操作。

我们是否有使用 AM64x 实现 IEC60730的用户指南?  

诸如"为 C2000实时微控制器实施 IEC 60730/UL 1998合规性"之类的文档将非常有用。

https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SPRT759

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我正在查看该查询。 如果您在星期三之前没有收到回复、请随意 ping 该主题。

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nihar:

    您能告诉我此问题的状态吗?

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nihar:

    您能看一下吗?

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    对于此处的延迟、我们深表歉意。

    很遗憾、我找不到适用于 AM64x 的任何类似资源。 您能否告诉我客户所问的确切问题、以便我能够在内部进行检查并为您提供答案。

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    为了满足 IEC60730-1 Annex .H B 类/ C 类诊断功能要求、他们需要使用 AM6442 SDL、并且不知道需要在 SDL 中使用哪些功能。

    此外、关于 PBIST/LBIST、当他们使用该函数时、有时会出现复位情况、因此他们想知道是什么原因造成了复位、但却没有给出任何解释。 和 PBIST/LBIST、项目中不包含使用此函数测试哪些内核/硬件的信息。

    于是他们询问了详细说明的文档。

    您可以检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    我的客户仍在等待您的回复、他们的 评估员也在等待。

    您能回答这个问题吗?

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    此外、关于 PBIST/LBIST、当他们使用此函数时、有时会发生复位、因此他们想知道是什么导致了复位、但没有任何解释。 和 PBIST/LBIST、项目中不包含使用此函数测试哪些内核/硬件的信息。[/QUOT]

    他们是否在 PBIST/LBIST 自检 API 内观察到这个复位或者测试完成后看到这个复位? 如果他们能够提供有关行为的更多详细信息、我们可以对其进行调试。  

    下面列出了由 PBIST 实例测试的不同存储器:

    Instace 存储器
    SDL_PBIST_INST_R5F0
    内部 R5F 0内存(TCM 和高速缓存)
    SDL_PBIST_INST_R5F1
    内部 R5F1存储器(TCM 和高速缓存)
    SDL_PBIST_INST_MPU
    内部 A53存储器
    SDL_PBIST_INST_INFRA
    TISCI_DEV_DEBUGSS_WRAP0、
    TISCI_DEV_MCAN0、
    TISCI_DEV_MCAN1
    TISCI_DEV_CPSW0:
    TISCI_DEV_USB0、
    TISCI_DEV_PCIE0
    TISCI_DEV_MMCSD1、
    TISCI_DEV_SA2_UL0
    TISCI_DEV_PRU_ICSSG0、
    TISCI_DEV_PRU_ICSSG1、
    SDL_PBIST_INST_MCU

    内部 M4F 存储器

    TISCI_DEV_MMCSD0、

    我们还提供适用于 MPU 器件的其他 PBIST 文档、可以尝试回答它们的任何具体问题。

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nihar:

    客户希望获得文档。 如果您可以向他们提供文档、他们将了解该结构并将其提供给访问器。

    您能否共享文档?

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ted:如果此类 IP 可能需要 NDA 才能发布、我不会感到奇怪。 检查是否合法。

    此致、

    Jim Mrowca (前 TI 员工'82 -'97)