This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM62x 从深度睡眠模式唤醒返回时、MCU 工作失败

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472535/am620-q1-mcu-work-failed-when-am62x-wakeup-return-from-deep-sleep-mode

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

您好、亲爱的专家

这是客户的反馈。

AM62x 可以切换到深度睡眠模式、也可以从深度睡眠模式唤醒。

REF:   

3.3.5.2.深度睡眠

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_00_07_04/exports/docs/linux/大批量模拟与逻辑产品部(Foundational_Components)/测量系统分析(Power_Management)/pm_low_power_modes.html?highlight=sleep

3.3.6.2.  MCU GPIO

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_00_07_04/exports/docs/linux/Foundational_Components / Power_Management / Pm_wakup_source.html?highlights =唤醒

 

客户可以返回 Linux、但 MCU 软件运行失败。

我的问题、

(1)测试结果是我们默认情况下的结果吗?

(2)当 SoC 返回正常工作模式时、我们是否有正常的唤醒步骤来唤醒 MCUSS?

例如、重置 MCUSS、重新加载 MCU 固件等

(3) AM62从深度睡眠模式唤醒时、是否需要复位(重新加载)远程内核(M4)?

示例如所示:

echo "stop">/sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
该维护周期
CAT /sys/class/remoteproc/remoteproc0/firmware
am62-mcu-m4f0_0-FW

echo "start">/sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
CAT /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
附件

(6)   AM62从深度睡眠模式唤醒时、我们是否需要重新启动(创建) A53和 M4之间的 IPC (RPMSG)?

 

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    此系统应用是否可以选择仅 MCU 低功耗模式? 这种低功耗模式与深度睡眠模式类似、但 MCU 内核保持在线状态、因此可以在后台运行代码。 但是、请考虑、仅 MCU 模式将因此产生更多功耗。

    (1)测试结果是我们默认不能提供的结果吗?

    如果在 MCU 上运行的应用在暂停之前未保存其上下文、则它将丢失所执行的任何操作。 然后恢复、它不会在停止的地方继续。

    如有其他疑问、需咨询 IPC 专家和软件开发团队。 此用例尚未经过测试。

    此用例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anshu

    感谢您的回复和帮助。

    除了 IPC 问题之外、我们已经知道我们需要保存 IPC 资源表。

    但我想知道在我们的深度睡眠唤醒演示中、

    AM62x 可以唤醒、我们可以看到 A53内核从深度睡眠唤醒状态很好地运行 Linux。 这是否意味着我们的演示 在暂停之前已保存 A53 Linux 上下文?

    我们的演示 在暂停之前不包含 MCU (M4)保存上下文、因此 M4程序运行失败是例外情况?

     

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    这是否意味着我们的演示 在暂停之前已保存 A53 Linux 上下文?

    有。


    您可以尝试以下方法来查看结果吗?

    root@am62xx-evm:~# rpmsg_char_simple -r9 -n4
    root@am62xx-evm:~# rtcwake -s 10 -m mem 
    root@am62xx-evm:~# rpmsg_char_simple -r9 -n4

    我不熟悉 IPC、但我期待 IPC 专家的反馈。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    我在使用睡眠唤醒时遇到一些问题、我们的项目想使用 MCU_GPIO 作为唤醒源。

    MCU_GPIO 中断路由在 M4F 内核上配置、第一个睡眠唤醒正常。

    但第二次睡眠后、尝试再次唤醒将提示"[Error] Sciclient 事件配置失败!!" Sciclient_rmIrqSetRaw 返回错误。

    您能给我一些帮助吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    您是否正在与 Gibbs 合作开展此项目? 如果没有、请创建新的 E2E 主题、将问题分开处理。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    是的、是同一个项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Walter

    我创建了该线程、尝试强制讨论该主题、

    " 为什么 MCUSS 固件在 AM62从深度睡眠模式唤醒后运行失败? "

    根据前面的讨论、我们已经知道 MCUSS (M4)在深度睡眠模式下不支持"暂停"。 这意味着您可能还会在 MCUSS 中丢失 SRAM 上的所有数据。 因此、您的问题应该是 "如何在 MCUSS 中备份 SRAM 上的数据"以及"在 AM62唤醒时将这些数据恢复到 MCUSS SRAM"。

    这里有两个主题需要学习

    (1)备份/恢复 Linux IPC 资源表。

     ->因为您的应用程序不允许"正常关机",所以您有这个问题  
     ->另一个原因是、您使用的是仅 MCU 模式、它将重置主域 A53

    (2) 备份/恢复 M4 SRAM 上下文。 (正在学习)

    我们已在该主题中开始讨论、

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468969/am620-q1-is-reset-isolation-for-mcu-domain-is-so-called-ffi-freedom-from-interference

    根据本例、  

    "[错误] Sciclient 事件配置失败!!"

    我认为该错误消息是从 MCU M4中转储的、对吧?

    顺便说一句、我不明白"MCU_GPIO 中断路由是在 M4F 内核上配置的"的含义  

    第1步、在 am62唤醒时如何重新加载远程内核?  

    echo "stop" > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
    offline
    
    cat /sys/class/remoteproc/remoteproc0/firmware
    am62-mcu-m4f0_0-fw
    
    echo "start" > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
    cat /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
    attached

    步骤2  

    重新启动"rpmsg_char_simple -r9 -n4"

    运行是否正常?

    参考

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AXsPVjrUN0EAU1ezb.8iuQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AXsPVjrUN0EAU1ezb.8iuQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    谢谢

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs

    如果我们在 A53侧使用指令"devmem2 0x04084050 w 0x28054087"而不是

    在 MCU 侧配置 GPIO 中断组、

    MCU 固件可以正常休眠和唤醒。

    相反、如果我们将 GPIO 中断组配置添加到 MCU 代码、

    我们将收到我之前提到的错误、在"[错误] Sciclient 事件配置失败!!"处停止 唤醒。


    根据该实验、我们可以确认在睡眠和唤醒时不需要备份 IPC 资源表、对吧?

    简而言之、 MCU_GPIO0_20在第二次唤醒时的中断初始化失败。

    您能否请求 TI 专家以获得更快速的支持?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Walter

    几个问题、

    (1)为什么要将 devmem2用于 MCU_GPIO0_20设置?

    此命令"devmem2 0x04084050 w 0x28054087"只是设置了 PADCONFIG、而不包括中断。

    您是否还在 k3-am62x-sk-lmm-wkup-source.dtso 中为 MCU_GPIO0_20添加唤醒源 ? 还是其他环境变量?   

    如果答案是"是",我认为这个唤醒事件句柄应该是由一个核心。

    请先进行检查

    根据 padconfig、设置  MCU_GPIO0_20:  

    * WKUP_EN =启用

    * DS_PULLUD_EN =禁用

    * RXACTIVE =使能(输入)

    * PULLUDEN =禁用内部上拉/下拉

    * ST_EN =施密特触发输入启用

    * WK_LVL_EN =启用

    * MUXMODE = 7 (GPIO)

    (2)  将 GPIO 中断组配置添加到 MCU 代码中

    我假设您在 MCU 软件代码中也使用了"MCU_GPIO0_20"、不是吗?

    这是否意味着您要通过 M 内核的 GPIO 唤醒句柄?

    错误消息"[错误] Sciclient 事件配置失败!!" Sciclient_rmIrqSetRaw"

    我想应该是 SCICLIENT 尝试从 DM 请求 GPIO IRQ、但它似乎已经被占用或 IRQ 资源未释放。

    您可能需要注意"Sciclient_gpioIrqRelease"是否执行。

    尊敬的 Anshu:

    如果我有任何问题、请更正我。

    谢谢你

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs

    1.We 已在 Linux 器件树中将 mcu_gpio0和 mcu_gpio_intr 的状态设置为"reserved"。

    是否需要任何其他操作?

    是的、我们需要在 MCU 侧处理此 GPIO 的唤醒事件、因为此 GPIO 属于 MCU 域。

    我们应何时调用 Sciclient_gpioIrqRelease 函数?

    如果我们在进入睡眠模式之前释放中断、中断回调函数中的代码不会在唤醒时执行、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在过去的几天里进行了很多更新。 我会尽力回应一切。

    低功耗模式转换上的电源错误

    将来、如果您发现错误行为、请提供准确的步骤以及用于复制错误的确切终端输出。 我最初无法复制 沃尔特2天前的观测,因为我使用了不同的命令序列。

    下面是一个"工作"顺序:

    root@am62xx-lp-evm:~# head /sys/class/remoteproc/remoteproc*/name
    ==> /sys/class/remoteproc/remoteproc0/name <==
    5000000.m4fss
    
    ==> /sys/class/remoteproc/remoteproc1/name <==
    78000000.r5f
    root@am62xx-lp-evm:~# rpmsg_char_simple -r9 -n1
    Created endpt device rpmsg-char-9-1092, fd = 4 port = 1025
    Exchanging 1 messages with rpmsg device rpmsg-char-9-1092 on rproc id 9 ...
    
    Sending message #0: hello there 0!
    Received message #0: round trip delay(usecs) = 173015
    hello there 0!
    
    Communicated 1 messages successfully on rpmsg-char-9-1092
    
    TEST STATUS: PASSED
    root@am62xx-lp-evm:~# rtcwake -s 5 -m mem
    rtcwake: wakeup from "mem" using /dev/rtc0 at Thu Jan  1 00:01:21 1970
    [   68.929148] PM: suspend entry (deep)
    [   68.932955] Filesystems sync: 0.000 seconds
    ...
    [   69.267048] Restarting tasks ... done.
    [   69.274828] random: crng reseeded on system resumption
    [   69.280976] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: Core is off in resume
    [   69.289073] remoteproc remoteproc0: powering up 5000000.m4fss
    [   69.295976] remoteproc remoteproc0: Booting fw image am62-mcu-m4f0_0-fw, size 55016
    [   69.306327] rproc-virtio rproc-virtio.5.auto: assigned reserved memory node m4f-dma-memory@9cb00000
    [   69.306937] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [   69.317168] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [   69.323955] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [   69.329558] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [   69.331644] rproc-virtio rproc-virtio.5.auto: registered virtio0 (type 7)
    [   69.331662] remoteproc remoteproc0: remote processor 5000000.m4fss is now up
    [   69.339908] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [   69.345710] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [   69.352326] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    root@am62xx-lp-evm:~# [   69.385679] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
    [   69.385753] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
    [   69.386433] PM: suspend exit
    

    它继续工作了我尝试的尽可能多的周期。 只有当我在一个低功耗模式转换前禁用了 M4F 时、它才会开始中断:

    root@am62xx-lp-evm:~# echo stop > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
    [  103.948111] remoteproc remoteproc0: stopped remote processor 5000000.m4fss
    
    root@am62xx-lp-evm:~# rtcwake -s 5 -m mem
    rtcwake: wakeup from "mem" using /dev/rtc0 at Thu Jan  1 00:02:26 1970
    [  112.381211] PM: suspend entry (deep)
    [  112.384930] Filesystems sync: 0.000 seconds
    ...
    [  112.459856] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: PM mbox_send_message failed: -22
    [  112.459885] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: PM: dpm_run_callback(): k3_m4_suspend_late+0x0/0x18c [ti_k3_m4_remoteproc] returns -22
    [  112.459916] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: PM: failed to suspend late: error -22
    [  112.464057] PM: late suspend of devices failed
    ...
    rtcwake: write error
    

    这是不可预料的行为-如果内核当前未在运行、Linux 不应尝试关闭内核。 我正在跟进开发人员。 同时、您可以让 M4F 保持运行状态、直到发生低功耗模式转换、并让 Linux 处理内核的关闭和重新启动。

    在 M4F 以正常关机之前、它应该释放所有资源  

    这是因为 DM R5F 内核会跟踪哪个内核拥有哪些资源。 如果软件实例请求已声明的资源、则 DM 固件将拒绝所有权请求。

    这意味着、如果 M4F 在没有释放资源的情况下关闭、重新启动并重新请求其资源、则请求将被拒绝、因为 DM 固件认为资源仍在使用中。 因此平稳关机非常重要、因为它允许 M4F 在关机之前释放资源。 如需更多信息、请访问 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AXsPVjrUN0EAU1ezb.8iuQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要您提供有关低功耗模式行为的更多信息  

    我已经向开发人员确认、我观察到的行为是低功耗模式转换中的错误。 如果远程内核当前未在运行、Remoteproc 驱动程序不应尝试关闭远程内核。

    您能否确认:您是否有具体的原因需要在开始低功耗模式转换之前关闭 M4F 内核?

    这是我预计大多数客户代码都会运行的方式:

    *如果您不对 M4F 进行编程、请在 Linux devicetre 中禁用
    *如果您正在对 M4F 进行编程,请不要在 ECHO > STOP 的低功耗模式转换之前关闭内核。 保持内核运行、直到低功耗模式转换代码向 M4F 发送关断请求
    *如果您需要在运行时重新启动 M4F、请执行 echo > stop、然后通过 echo > start 重新启动 M4F、然后再启动低功耗模式转换

    如果有具体的原因需要在开始低功耗模式转换之前关闭 M4F、请帮助我理解这个用例。 在使用 SDK 11.0之前、修复此错误的时间不多、因此除非您有特定的近期需求、否则我们将计划解决 SDK 11.1中的错误。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    我心里有一个问题。

    如果 M4运行程序并且有一些例外、则由该异常(问题)引起的 M4不能将 SCI 消息设置为 R5 DM 来请求释放占用资源。

    在此例中、M4失去控制、我们唯一可以做的就是让内核直接复位 M4内核、而不是平稳关机。

    有可能吗?

    谢谢你。

    Gibbs

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我觉得我们谈论的不是同一个问题。

    首先、我们遇到的问题应该是重复应用中断资源的问题。

    M4F 内核第一次运行时应用于 GPIO 中断资源、而 A53内核没有应用。

    随后、A53内核将 M4F 内核置于休眠模式、而我们没有释放中断资源(我稍后会解释原因)。

    触发 GPIO 唤醒。

    当 M4F 内核再次运行时、它将应用于相同的 GPIO 中断资源。 最终、Sciclient_rmIrqSetRaw 函数返回错误:"[Error] Sciclient 事件配置失败!!\r\n"

      至于我们为何不在 M4F 内核处于休眠状态时释放 GPIO 中断资源、这是因为我们希望该 GPIO 可以在唤醒 AM62时触发此 GPIO 的中断、以便我们可以更改中断回调函数中某些事件的状态。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    "通用"答案(不特定于低功耗模式转换)

    M4F 进入不良状态且无法响应无疑是一种可能性。 但是、这种不良状态可能由许多因素造成-例如、如果代码因等待数据来自外部设备而中断、并且外部设备已拔下插头。 在这种情况下、强制 M4F 关闭并重新启动并不能解决系统级问题、即您的数据源仍处于断开状态。 如上所述、如果在关断前未释放外设、M4F 将无法在第二次启动时请求恢复这些外设。

    由客户决定对其系统究竟有何意义。 向用户界面发送通知以执行操作? 是否启动整个系统重新引导以恢复到良好状态? 编辑 Remoteproc 驱动程序、以便不管内核是否能够响应、它都将强制关闭内核? 每个用例都不同。

    你好、Walter、

    让我们讨论一下唤醒源  

    从 Linux 方面来看、听起来 TI 已验证从主域 GPIO 和 MCU 域 GPIO 唤醒、而由 Linux 将 GPIO 配置为唤醒源。

    当配置 MCU 域 GPIO 的是 M4F 内核时、似乎您正在尝试从 MCU 域 GPIO 唤醒。 我不确定我们是否已经测试过此用例、我不确定 MCU+驱动程序是否支持将 GPIO 配置为低功耗唤醒源。

    1) 1)当 M4F 配置 MCU 域 GPIO 时、您是否成功从 MCU 域 GPIO 唤醒?

    2) 2) M4F 是否会使用其他 MCU GPIO 信号? (也就是说、我们是否明确需要 M4F 拥有 MCU GPIO、或者是否可以将此所有权转让给 Linux?)

    3) 3)如果您成功地从 MCU 域 GPIO 唤醒、则 M4F 是配置 MCU 域 GPIO 的、如果您在 M4F 代码接收到 Linux 发出的 SHUTDOWN 信号时释放了 M4F 代码中的所有外设、会发生什么情况? 唤醒是否仍然有效?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    可以成功唤醒一次。

    是的、MCU 域中的 GPIO 都将由 MCU 配置和使用。

    3.我不认为它会起作用,但我仍然给它一个尝试。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Walter、

    在开始低功耗转换之前发送回波"STOP"的问题  

    听起来你的用例不需要这个。 我已经提交了一份错误报告来修复我在上面观察到的行为。 同时、请勿在开始低功耗模式转换之前发送 ECHO"STOP"。

    您如何将 MCU 域 GPIO 配置为唤醒源?  

    我没有看到 MCU+驱动程序中用于配置唤醒源的功能。 您是否正在执行特殊操作以将 MCU GPIO 启用为唤醒源? 我能让您共享该代码吗?

    在进入低功耗模式之前释放外设的测试  

    已了解由于使用其他 MCU GPIO 信号、M4F 内核需要控制 MCU GPIO。

    如果在确认暂停请求之前需要用于释放外设的参考代码、请参阅
    https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core-k3/blob/k3_main/examples/drivers/ipc/ipc_rpmsg_echo_linux/ipc_rpmsg_echo.c

        gRecvTaskExitCounter++;
        if (gRecvTaskExitCounter >= IPC_RPMESSAGE_NUM_RECV_TASKS)
        {
            /* Follow the sequence for graceful shutdown for the last recv task */
            DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] Closing all drivers and going to WFI ... !!!\r\n");
    
            /* Close the drivers */
            Drivers_close();
    
            /* deinit system */
            System_deinit();
    
            if (gbShutdownRemotecoreID)
            {
                /* ACK the shutdown message */
                IpcNotify_sendMsg(gbShutdownRemotecoreID, IPC_NOTIFY_CLIENT_ID_RP_MBOX, IPC_NOTIFY_RP_MBOX_SHUTDOWN_ACK, 1u);
            }
    #if (__ARM_ARCH_PROFILE == 'R') ||  (__ARM_ARCH_PROFILE == 'M')
            /* For ARM R and M cores*/
            __asm__ __volatile__ ("wfi"   "\n\t": : : "memory");
    #endif
    #if defined(BUILD_C7X)
            asm("    IDLE");
    #endif
        }
        vTaskDelete(NULL);

    我不确定 Drivers_Close 和 System_deinit 测试后 MCU GPIO 模块会发生什么情况、因此我们可以一起学习。

    您可以在此处找到有关挂起请求代码确切执行方式的额外分析:
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420796/sk-am62b-p1-how-to-enable-graceful-shutdown-of-remote-cores-with-multithreading-in-freertos-threads

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:已针对即将推出的 SDK 11.0解决了"如果事先禁用远程内核、低功耗模式转换失败"问题。

    此致、

    Nick