This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:引导分区

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494402/am6412-boot-partition

器件型号:AM6412

工具与软件:

您好!

我们选择 eMMC 作为主引导器件。

在这种情况下、如果 eMMC 可以从  AM64x 平台上的 boot0/boot1分区以外的用户分区引导?  

此致、

Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、如果 eMMC 可以从  AM64x 平台上除 boot0/boot1分区之外的用户分区引导?  [报价]

    具体取决于 SDK。

    来自处理器 SDK 的 U-Boot 支持从所有 eMMC 硬件分区(BOOT0、BOOT1和 UDA)进行引导、而来自 MCU+ SDK 的 SBL 支持从 BOOT0分区进行引导。

    此致、

    Prashant