This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:什么是工作环境温度

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495636/dra821u-q1-what-is-the-operating-ambient-temperature

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

您好!

仅限数据表中指定的工作结温:  

您能知道工作环境温度是多少吗?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SoC 数据手册并未提供工作环境温度范围、因为它高度依赖于几个不同的最终产品参数:产品环境、外壳设计、气流、散热等 设计良好的终端产品可能会使环境温度达到 25 - 30C 范围内的结温升高(TAH-RISE)。 如果是、TMB = Tj - Tj-RISE。