This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:LPDDR4可以使用的最大存储器字节数是多少?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495327/am623-what-is-the-maximum-memory-bytes-of-lpddr4-that-can-be-used

器件型号:AM623

工具与软件:

大家好!

关于 LPDDR4连接、请参阅
[AM62x 数据表](P1/263)规定 LPDDR4为4GB、而[AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南](P22/44)规定为 Max2GB。 哪项正确?
 [AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局布线指南](P22/44)指出、可以将双规格与单规格连接起来。
在这种情况下、是否有必要处理 LPDDR4另一个存储器区域的引脚?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito、从技术上可以使用 AM62x 获得4GB LPDDR4、但是、正如布局指南中所述、您必须使用双列、双通道 LPDDR4、并且仅连接1个列以避免在电路板上拆分数据总线。  这样、您将无法访问一半的存储器。   

    因此布局指南建议、如果您需要2GB 以上的内存、则应使用 DDR4。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的答复。

    使用4GB (双通道) LPDDR4时、我是否需要处理未使用的引脚?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以将大多数未使用的引脚保持未连接状态。  存储器上未使用的 DQS 信号应通过1K 电阻拉至相反极性(即 DQS_t 拉至低电平、DQS_c 拉至高电平)

    此致、

    James