This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:IBIS AMI 和时钟接收器模型

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496262/tda4vh-q1-ibis-ami-and-clock-receiver-model

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

您好!

我们正在搜索 TDA4VH SoC 的 SERDES IBIS-AMI 模型、以便模拟 USXGMII / XFI / PCIe 串行器/解串器。  

此外、IBIS 模型上的时钟接收器设置为"NC"您是否可以共享接收器类型以正确模拟系统上的所有时钟? (SerdesClock 和25MHz Wkup 参考时钟)  

此致、

Yohann   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohann:

    我将通过电子邮件与模特联系。

    我认为 SERDES 时钟可作为 IBIS-AMI 封装的一部分进行仿真。 对于25MHz wkup 参考时钟问题、请与晶体供应商核实电路。

    此致、
    标记