This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:是否可以在 HS-FET FS 器件上引导 tiboot3.bin (HS)?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494374/am6421-is-it-possible-to-boot-tiboot3-bin-hs-on-hs-fs-device

器件型号:AM6421

工具与软件:

为方便使用、我们希望拥有一个专为 HS-SE 器件构建的已签名 tiboot3.bin、以便也可以在 HS-SPI FS 器件上引导。

也就是说、我们希望有一组二进制文件(tiboot3.bin、tispl.bin、u-boot.img)以便在我们尚未烧录 FS 的 HS-OTP 器件上启动、以及最终的量产板(其中写入了 OTP 并设置了 KEYREV)上进行引导。

区别似乎只是在 binman 定义中使用的预构建 sysfw。

因此、我想知道是否可能有一个单一的 tiboot3.bin 引导这两者?

(注意:我有两种电路板型号、可以看到、HS-SE 构建的 FS 型号无法引导 tiboo3.bin)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    该领域专家将在下周初离开办公室。 请预计会延迟回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:
    SYSFW/TIFS 二进制对于 HS-SE 与 HS-IFS FS 是不同的、这使得 tiboot3.bin (其中 SYSFW/TIFS 是组件之一)对于 HS-SE 与 HS-SYSFW/TIFS FS 是不同的。
    tiboot3.bin (HS-SE)和 tiboot3.bin (HS-LVDS FS)当前不可互换。
    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您的答复。 这的确回答了下面的问题。 我仍然希望了解一些技术细节。
    这是否意味着即使是 HS-sysfw 设备也必须验证 FS 的签名是否正确(我假定使用 TI 工厂密钥?) 执行第一个引导步骤?

    让 HS-SE" FS 忽略" tiboot3.bin 的 HS-SE 部分将使我们的处理更加容易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着即使 HS-sysfw FS 器件也必须验证是否正确签名(我假定使用 TI 出厂密钥?) 执行第一个启动步骤?[/QUOT]

    是的、它是 HS-SE 与 HS-SYSFW 的 FS 型号、因此 tiboot3.bin 对于 HS-SE 与 HS-SYSFW 不可替换/引导 FS。
    您可以参阅此常见问题解答
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1190873/faq-am64x-am62x-soc 冗余-恢复-boot-support-in-rom-booting-r5-bootloader/4487718#4487718
    3. GP 和 HS (HS-SE 和 HS-HS FS)上 x.509证书/签名验证的差异
    此致!
    -hong