This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:PROCESSOR-SDK-AM64X ti-cgt-armllvm 和 strtok_r

Guru**** 2455490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482937/processor-sdk-am64x-processor-sdk-am64x-ti-cgt-armllvm-and-strtok_r

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

你(们)好

此问题与 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478490/processor-sdk-am64x-hwip_svc_handler-called-during-initial-sleep-in-modified-c-freertos-hello-world-r5fss0-0-example?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=am64x%20sleep%20freertos#相关。

我们正在使用需要 strtok_r 的第三方库、该库在 ti-cgt-armllvm_4.0.1.LTS 中似乎不可用。

如果将来添加此缺失函数、获得反馈将非常有帮助。

当出现这种情况时、获得一些反馈非常有帮助。

有人知道这两点吗?

谢谢和最好的问候:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我支持其他升级并查看您的问题、您可能希望很快得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    非常感谢。 您对此主题有任何新消息吗?

    Christian