This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:OSPI 帧被拆分?

Guru**** 2455520 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450567/am6421-ospi-frame-is-split

器件型号:AM6421
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

在直接模式下、时钟为10M

如上图所示调用接口、波形如下所示。

一个帧被分成三个帧。

我想知道这种现象是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对于 NOR 闪存、不能/不支持 OSPI Write Direct。

    此处提到原因: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448730/am6421-does-ospi-support-dma/5561444#5561444

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    我既不运行也不运行闪存。

    具体方案是使用 OSPI 和 FPGA 进行通信。  

    我只想知道这种帧分离场景是否符合预期。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我没有操作或闪存。

    好的、我明白了。

    写入操作发生在一些内存大小的块中、因此可能就是你看到帧被拆分的原因。

    您能否附上一个更详细的说明图表? 我无法理解什么是时钟/数据线路/芯片选择线路。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    写入操作从地址0x00开始、数量为0x40。

    在波形上、可以观察到该波形按顺序分为三个帧:

    第一个帧从地址0x10开始、数量为0x20。

    第二个帧从地址0x00开始、数量为0x10。

    第三个帧从地址0x30开始、数量为0x10。

    其他观察结果、地址0x10在0x00之前写入。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    、数量为0x40

    在这里、"数量"一词具体是什么意思?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    写入数据时、需要设置起始地址和大小、这里可以将其描述为更合适的大小。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这只是为了确认。

    写入操作从地址0x00开始、数量为0x40。

    这就像整个帧从地址0x0开始并传输64个字节一样?

    第三个帧从地址0x30开始、数量为0x10。

    最后一帧从地址0x30开始并发送16个字节的数据?

    您能详细介绍一下这里的地址是什么吗?

    当您说整个帧从地址0x0开始时、这是否意味着您正在写入 偏移为0x0的闪存?

    请澄清我的理解。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    是的、地址是指该偏移量。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、地址是指偏移量。

    好的、我明白了。  

    我将查看您所附加的示意图、我假设您仅启动了一次传输写入、地址/闪存偏移量为0x0、大小为64字节、但是随后您看到发送了3个帧、而不是仅发送了一个由64字节组成的大帧。

    此外、您的 SBL 空/引导加载程序映像是否在闪存中的偏移0x0处刷写? 如果是这种情况、建议不要将任何值写入0x0 offset、因为它会覆盖您的 SBL Null 已刷写映像。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    "我将检查您所附加的图、我假设您仅启动一次传输写入、地址/闪存偏移为0x0、大小为64字节、但是您看到发送了3个帧、而不是仅发送一个包含64字节的大帧。"、是的、情况就是这样。

    同时、感谢您的提醒、这是总线上另一个器件、具有不同的 CS、NOR 闪存将不响应。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar

    正如离线讨论的那样、这里有几个问题需要澄清。

    1.  这是我们的芯片的预期行为、它是通过3个单独的帧传输的吗?

    2.是否可以关闭该机制来分割框架?  

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否可以尝试使用顶级 API、在本例中为 Flash_WRITE()、因为 Flash_WRITE()将调用您的 WRITE DIRECT、但可能会执行某种类型的初始化、而您可能会因为您单独调用 WRITE DIRECT API 而错过这些初始化。

    您能试一下吗、告诉我进展如何?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    当我尝试使用顶级 API 时、这种情况仍然存在。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    当我尝试使用顶级 API 时、这种情况仍然存在。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对我来说、确认这一点的一种方法是对它进行探测、基本上是探测线路、但在 TI EVM 上很难这样做。

    我将检查内部是否可以这样做。

    1. 除此之外、您还需要提醒我您正在使用的 SDK 版本、以便我可以继续、检查直接写入 API 的实现。
    2. 此外、还请随附数据表或一些相关文档、以便我了解正在写入的闪存器件(可能是 FPGA)。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我看到了您提供的波形、不确定您是否为我们捕获了正确的信息。

    数据0x06类似于写使能命令。

    我从另一家供应商处检查了 OSPI 闪存、时序是这样的。 如果 OSPI NAND 控制器不在规格范围内、我们如何支持 OSPI NAND 闪存? 谢谢。

       

     Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除此之外、您还可以提醒我您正在使用的 SDK 版本、以便我可以继续检查 WRITE Direct API 实现。

    由于尚未发布,我将查看最新版本,并将在一天内提供有关 Flash_WRITE() API 实现的更新。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vaibhav、我们在  AM64x MCU+ SDK 10.00.00和10.01.00上进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linjun、没有票证 OSPI NAND 闪存。 我们在 AM64x 和 FPGA 之间使用了 OSPI 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OSPI 接口用作 NAND/NOR 存储器和 JEDEC 规范的基础。 将其直接用作 OSPI 通信接口是一种误解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个简短的问题。

    我正在写入 API 中进行调试、您可以在某个时间内期待响应。

    在我这么做的同时、我很确信你们已经实施了这个、但如果没有实施的话 您是否能够在开始写入前检查正在进行的擦除操作

    我认为、需要首先擦除要写入的存储器空间。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicent:

      请参阅 spriuim2h.pdf 中的第12.3.2.5.4章"工作旧模式的接口支持"。 对于 TX-FIFO 和 RX-FIFO 的有限深度、将使用寄存器 OSPI_TX_THRESH_REG 和 OSPI_RX_THRESH_REG、最大大小为32字节。 转储两个寄存器、以检查阈值是否合理。 如果事务长度大于 FIFO 深度、帧会相应地分开。

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部软件实现仅为 OSPI_readDirect 启用 DAC、并根据 AM64x MCU 加上10.0和10.1中的 SDK 实现来执行简单的 memcopy。

    对于不同的 Sitara SoC (如 AM62A)、在 MCU 和 SDK 上直接写入的实现方式略有不同。 请检查实现情况并尝试相同操作。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将回复移动到此主题帖、然后关闭另一个主题帖。

    您好!

    OSPI 性能可在以下位置找到: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/10_01_00_32/exports/docs/api_guide_am64x/DATASHEET_AM243X_EVM.html#autotoc_md491

    另外、您还可以说明用于通信的 FPGA 的存储器类型吗? 是 NOR 还是 NAND?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

     客户捕获以下波形以读取 NOR 闪存(W25Q256JVFQ 128字节。 我们可以看到、低级 OSPI 控制器通过两个事务读取这128个字节、第一个帧从0x0读取到0x53、第二个事务从0x40读取到0x7F、  

      问题是为什么发生重叠数据事务?  并且没有常规帧大小、低级 OPSI 控制器的行为是什么? 请直接回复此问题、或向 OSPI 控制器 IP 所有者寻求帮助。 谢谢。

      

      

      

    此致、

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请直接回复此问题或求助于 OSPI 控制器 IP 所有者。

    我会包括相关工程师。

    1. 除此之外、请确认是否要从闪存器件读取128字节的数据、客户是否使用了 OSPI_readDirect API?
    2. 此外、还让客户为工程共享 SysConfig 文件、以便我可以快速继续并查看他们设置的闪存配置值。

    期待您的答复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 使用的接口是 OSPI_readDirect API。

    2. 配置如下:

    /**
     * Write custom configuration values to the imported modules.
     */
    flash1.$name                           = "CONFIG_FLASH0";
    flash1.device                          = "CUSTOM_FLASH";
    flash1.skipHwInit                      = true;
    flash1.fname                           = "W25Q256";
    flash1.protocol                        = "1s_1s_4s";
    flash1.flashSize                       = 33554432;
    flash1.flashManfId                     = "0xEF";
    flash1.flashBlockSize                  = 65536;
    flash1.cmdBlockErase3B                 = "0xD8";
    flash1.cmdBlockErase4B                 = "0xD8";
    flash1.cmdSectorErase3B                = "0x20";
    flash1.cmdSectorErase4B                = "0x20";
    flash1.cmdRd                           = "0x6C";
    flash1.cmdWr                           = "0x32";
    flash1.dummyClksCmd                    = 0;
    flash1.dummyClksRd                     = 8;
    flash1.flashQeType                     = "4";
    flash1.proto_isAddrReg                 = false;
    flash1.dummy_isAddrReg                 = false;
    flash1.strDtr_isAddrReg                = false;
    flash1.resetType                       = "0x30";
    flash1.cmdExtType                      = "NONE";
    flash1.xspiWipRdCmd                    = "0x00";
    flash1.xspiWipReg                      = "0x00000000";
    flash1.idNumBytes                      = 5;
    flash1.dummyId8                        = 0;
    flash1.fourByteEnableSeq               = "0xA5";
    flash1.flashDeviceBusyTimeout          = 80000000;
    flash1.flashPageProgTimeout            = 704;
    flash1.flashDeviceId                   = "0x7019";
    flash1.peripheralDriver.$name          = "CONFIG_OSPI0";
    flash1.peripheralDriver.inputClkFreq   = 200000000;
    flash1.peripheralDriver.dmaEnable      = true;
    flash1.peripheralDriver.baudRateDiv    = 20;
    flash1.peripheralDriver.OSPI.CLK.rx    = true;
    flash1.peripheralDriver.OSPI.DQS.$used = false;
    flash1.peripheralDriver.OSPI.D7.rx     = false;
    flash1.peripheralDriver.OSPI.D7.$used  = false;
    flash1.peripheralDriver.OSPI.D6.rx     = false;
    flash1.peripheralDriver.OSPI.D6.$used  = false;
    flash1.peripheralDriver.OSPI.D5.rx     = false;
    flash1.peripheralDriver.OSPI.D5.$used  = false;
    flash1.peripheralDriver.OSPI.D4.rx     = false;
    flash1.peripheralDriver.OSPI.D4.$used  = false;

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的有效频率为200/20 = 10 MHz。 我敢肯定、如果您在不同频率下进行了测试、那么读取的行为是相同的。

    我正在内部讨论这一点、并将在一轮讨论后提供最新情况。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    当您发送某些字节或接收一些字节时、应该寻找帧分离/重叠的方法、因为这不应该发生。  

    原因:

    对于 WRITE DIRECT 和 READ DIRECT API、低级别的实现只是一个简单的 memcopy 操作、根据您最后的响应、通过 memcopy 读取128字节应该是单个事务、不会重叠。

    我已增加了这一问题的优先次序、以扩大能见度、并将在我们取得进展时作出同样的回应。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

        您能否使用附加的脚本转储 OSPI 寄存器并在此处共享?  谢谢。

        /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/1462.AM64_5F00_OSPI.tar.xz

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linjun:

    寄存器值如下所示:

    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_config_reg:Reg_0x0FC40000 : 0x80483841
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_instr_rd_config_reg:Reg_0x0FC40004 : 0x0802006C
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_instr_wr_config_reg:Reg_0x0FC40008 : 0x00020032
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_delay_reg:Reg_0x0FC4000C : 0x0A0A0A0A
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_rd_data_capture_reg:Reg_0x0FC40010 : 0x00000029
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_size_config_reg:Reg_0x0FC40014 : 0x00101003
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_sram_partition_cfg_reg:Reg_0x0FC40018 : 0x0000003F
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_ind_AHB_addr_trigger_reg:Reg_0x0FC4001C : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dma_periph_config_reg:Reg_0x0FC40020 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_remap_addr_reg:Reg_0x0FC40024 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_mode_bit_config_reg:Reg_0x0FC40028 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_sram_fill_reg:Reg_0x0FC4002C : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_tx_thresh_reg:Reg_0x0FC40030 : 0x00000001
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_rx_thresh_reg:Reg_0x0FC40034 : 0x00000001
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_write_completion_ctrl_reg:Reg_0x0FC40038 : 0x000340FF
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_no_of_polls_bef_exp_reg:Reg_0x0FC4003C : 0xFFFFFFFF
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_irq_status_reg:Reg_0x0FC40040 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_irq_mask_reg:Reg_0x0FC40044 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_lower_wr_prot_reg:Reg_0x0FC40050 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_upper_wr_prot_reg:Reg_0x0FC40054 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_wr_prot_ctrl_reg:Reg_0x0FC40058 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_watermark_reg:Reg_0x0FC40064 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_start_reg:Reg_0x0FC40068 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_num_bytes_reg:Reg_0x0FC4006C : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_watermark_reg:Reg_0x0FC40074 : 0xFFFFFFFF
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_start_reg:Reg_0x0FC40078 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_num_bytes_reg:Reg_0x0FC4007C : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_trigger_addr_range_reg:Reg_0x0FC40080 : 0x00000004
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_cmd_addr_reg:Reg_0x0FC40094 : 0x00800004
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_rd_data_lower_reg:Reg_0x0FC400A0 : 0x00000021
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_rd_data_upper_reg:Reg_0x0FC400A4 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_wr_data_lower_reg:Reg_0x0FC400A8 : 0x00000020
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_wr_data_upper_reg:Reg_0x0FC400AC : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_polling_flash_status_reg:Reg_0x0FC400B0 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_phy_master_control_reg:Reg_0x0FC400B8 : 0x00800000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dll_observable_lower_reg:Reg_0x0FC400BC : 0x00FF81F9
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dll_observable_upper_reg:Reg_0x0FC400C0 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_opcode_ext_lower_reg:Reg_0x0FC400E0 : 0x0302FA00
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_opcode_ext_upper_reg:Reg_0x0FC400E4 : 0x06F90000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_module_id_reg:Reg_0x0FC400FC : 0x03000300
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_PID:Reg_0x0FC44000 : 0x68747900
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_CTRL:Reg_0x0FC44004 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_STAT:Reg_0x0FC44008 : 0x00000002

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    向您提问:

    闪存配置值配置不正确。

    您在这里提到了几个值: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450567/am6421-ospi-frame-is-split/5653718#5653718

    我查看了数据表、结果发现以下值不正确、我在中添加了注释 红色

    关于我的行动项目:

    我将在某个时间内探测数据线、并检查是否存在意外的重叠行为。

    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    为了重点介绍目标、这里是总结。

    我们遇到的问题:

    • 每个读写被分成几个请求
    • 不知道有多少个请求被划分为不同的读取和写入数据长度
    • 不确定行为
    • 与 OSPI 读取/写入操作相比、读取和写入性能更低。 ​

    我们需要的支持:

    • 需要 OSPI 通信才能进行读取/写入操作
      • 每个读取操作应向器件发送一个请求
      • 每个写入操作应向器件发送一个请求
    • 需要解决方案 以避免每次 OSPI 读取/写入操作分为多个请求。

     如有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    以下是根据寄存器转储结果优化事务行为的一些建议。

    1使用间接模式访问 ospi 控制器

    2启用 Stig 后、我们可以在当前情况下设置 Stig 存储器库读取的字节数。

    3在读取和写入操作之前、通过将 FSS0_OSPI0_SS_CFG 位3设置为1来刷新 OSPI 控制器管道。

    请反馈 结果。 谢谢。

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linjun:

    1、 间接模式下的读操作被拆分为多个请求。

      寄存器值如下所示:

    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_config_reg:Reg_0x0FC40000 : 0x80083841
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_instr_rd_config_reg:Reg_0x0FC40004 : 0x0802006C
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_instr_wr_config_reg:Reg_0x0FC40008 : 0x00020032
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_delay_reg:Reg_0x0FC4000C : 0x0A0A0A0A
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_rd_data_capture_reg:Reg_0x0FC40010 : 0x00000029
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_size_config_reg:Reg_0x0FC40014 : 0x00101003
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_sram_partition_cfg_reg:Reg_0x0FC40018 : 0x0000003F
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_ind_AHB_addr_trigger_reg:Reg_0x0FC4001C : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dma_periph_config_reg:Reg_0x0FC40020 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_remap_addr_reg:Reg_0x0FC40024 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_mode_bit_config_reg:Reg_0x0FC40028 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_sram_fill_reg:Reg_0x0FC4002C : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_tx_thresh_reg:Reg_0x0FC40030 : 0x00000001
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_rx_thresh_reg:Reg_0x0FC40034 : 0x00000001
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_write_completion_ctrl_reg:Reg_0x0FC40038 : 0x000340FF
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_no_of_polls_bef_exp_reg:Reg_0x0FC4003C : 0xFFFFFFFF
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_irq_status_reg:Reg_0x0FC40040 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_irq_mask_reg:Reg_0x0FC40044 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_lower_wr_prot_reg:Reg_0x0FC40050 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_upper_wr_prot_reg:Reg_0x0FC40054 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_wr_prot_ctrl_reg:Reg_0x0FC40058 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_watermark_reg:Reg_0x0FC40064 : 0x00000010
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_start_reg:Reg_0x0FC40068 : 0x01000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_num_bytes_reg:Reg_0x0FC4006C : 0x00000080
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_watermark_reg:Reg_0x0FC40074 : 0xFFFFFFFF
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_start_reg:Reg_0x0FC40078 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_num_bytes_reg:Reg_0x0FC4007C : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_trigger_addr_range_reg:Reg_0x0FC40080 : 0x00000004
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_cmd_addr_reg:Reg_0x0FC40094 : 0x00800004
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_rd_data_lower_reg:Reg_0x0FC400A0 : 0x00000021
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_rd_data_upper_reg:Reg_0x0FC400A4 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_wr_data_lower_reg:Reg_0x0FC400A8 : 0x00000020
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_wr_data_upper_reg:Reg_0x0FC400AC : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_polling_flash_status_reg:Reg_0x0FC400B0 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_phy_master_control_reg:Reg_0x0FC400B8 : 0x00800000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dll_observable_lower_reg:Reg_0x0FC400BC : 0x00FF81F9
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dll_observable_upper_reg:Reg_0x0FC400C0 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_opcode_ext_lower_reg:Reg_0x0FC400E0 : 0x0302FA00
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_opcode_ext_upper_reg:Reg_0x0FC400E4 : 0x06F90000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_module_id_reg:Reg_0x0FC400FC : 0x03000300
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_PID:Reg_0x0FC44000 : 0x68747900
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_CTRL:Reg_0x0FC44004 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_STAT:Reg_0x0FC44008 : 0x00000002

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    1.这到底意味着什么? 您是指间接读取的示波器吗?

    2.此寄存器转储缺少关键寄存器(即偏移量0x0FC40060处的间接读取传输控制寄存器)。 它有很多与传输相关的状态位。

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

      我更新了 GEL、将所有 OSPI 控制器寄存器转储为最后一个 链接。 请相应地帮助转储。 谢谢。

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linjun:

    寄存器值如下所示:

    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_config_reg:Reg_0x0FC40000 : 0x80483841
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_instr_rd_config_reg:Reg_0x0FC40004 : 0x0802006C
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_instr_wr_config_reg:Reg_0x0FC40008 : 0x00020032
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_delay_reg:Reg_0x0FC4000C : 0x0A0A0A0A
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_rd_data_capture_reg:Reg_0x0FC40010 : 0x00000027
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_size_config_reg:Reg_0x0FC40014 : 0x00101003
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_sram_partition_cfg_reg:Reg_0x0FC40018 : 0x0000003F
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_ind_AHB_addr_trigger_reg:Reg_0x0FC4001C : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dma_periph_config_reg:Reg_0x0FC40020 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_remap_addr_reg:Reg_0x0FC40024 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_mode_bit_config_reg:Reg_0x0FC40028 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_sram_fill_reg:Reg_0x0FC4002C : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_tx_thresh_reg:Reg_0x0FC40030 : 0x00000001
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_rx_thresh_reg:Reg_0x0FC40034 : 0x00000001
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_write_completion_ctrl_reg:Reg_0x0FC40038 : 0x000340FF
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_no_of_polls_bef_exp_reg:Reg_0x0FC4003C : 0xFFFFFFFF
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_irq_status_reg:Reg_0x0FC40040 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_irq_mask_reg:Reg_0x0FC40044 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_lower_wr_prot_reg:Reg_0x0FC40050 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_upper_wr_prot_reg:Reg_0x0FC40054 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_wr_prot_ctrl_reg:Reg_0x0FC40058 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_ctrl_reg:Reg_0x0FC40060 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_watermark_reg:Reg_0x0FC40064 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_start_reg:Reg_0x0FC40068 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_num_bytes_reg:Reg_0x0FC4006C : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_ctrl_reg:Reg_0x0FC40070 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_watermark_reg:Reg_0x0FC40074 : 0xFFFFFFFF
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_start_reg:Reg_0x0FC40078 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_num_bytes_reg:Reg_0x0FC4007C : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_trigger_addr_range_reg:Reg_0x0FC40080 : 0x00000004
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_command_ctrl_mem_reg:Reg_0x0FC4008C : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_cmd_ctrl_reg:Reg_0x0FC40090 : 0x11008000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_cmd_addr_reg:Reg_0x0FC40094 : 0x00800004
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_rd_data_lower_reg:Reg_0x0FC400A0 : 0x00000021
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_rd_data_upper_reg:Reg_0x0FC400A4 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_wr_data_lower_reg:Reg_0x0FC400A8 : 0x00000020
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_wr_data_upper_reg:Reg_0x0FC400AC : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_polling_flash_status_reg:Reg_0x0FC400B0 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_phy_configuration_reg:Reg_0x0FC400B4 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_phy_master_control_reg:Reg_0x0FC400B8 : 0x00800000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dll_observable_lower_reg:Reg_0x0FC400BC : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dll_observable_upper_reg:Reg_0x0FC400C0 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_opcode_ext_lower_reg:Reg_0x0FC400E0 : 0x0302FA00
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_opcode_ext_upper_reg:Reg_0x0FC400E4 : 0x06F90000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_module_id_reg:Reg_0x0FC400FC : 0x03000300
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_PID:Reg_0x0FC44000 : 0x68747900
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_CTRL:Reg_0x0FC44004 : 0x00000000
    CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_STAT:Reg_0x0FC44008 : 0x00000002
    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否修复一下适用于 AM64x 的 MCU PLUS SDK 10.01中的这个小错误?

    在 ospi_LLD.h 第182行内、您能继续切换数据和 addr 的位置吗?

    因此、定义应如下所示:

    完成后、请重新编译库。

    并运行您的代码。

    为什么会发生这种变化?

    函数定义应为 cmd、addr、数据遵循1s-1s、并且设置正确。

    但是、在之前的 SDK 中、它会以 cmd、data、addr 的形式写入、这会使设置为1s-4s-1、而不是所需的1s-4s。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我正在探测这些线路以检查行为、下周开始我将向您提供最新消息、因为我还没有焊接时钟线路。

    发布此内容、我将看到行为、并让您知道。

    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    • 讨论中仔细检查了 MPU 区域设置是否以任何方式从库存中修改? 您能否共享已完成的 MPU 配置?
    • 关于寄存器转储、我看到寄存器、但最新的转储与第一个寄存器相比、所有间接读取寄存器看起来都是空的。 这是在触发间接读取之前还是之后采取的? 我假定的第一个问题是在间接阅读之后提出的、但我认为需要对这两个问题作出一些澄清。

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:  

    感谢您的支持。

    我期待收到您的好消息。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    [报价用户 id="490736" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450567/am6421-ospi-frame-is-split/5673431 #5673431"]
    • 讨论中仔细检查了 MPU 区域设置是否以任何方式从库存中修改? 您能否共享已完成的 MPU 配置?
    • 关于寄存器转储、我看到寄存器、但最新的转储与第一个寄存器相比、所有间接读取寄存器看起来都是空的。 这是在触发间接读取之前还是之后采取的? 我假定的第一个问题是在间接阅读之后提出的、但我认为需要对这两个问题作出一些澄清。
    [报价]

    您能回答来自 Lucas 的问题吗?

    1.  间接模式下的读取操作被拆分为多个请求。[/QUOT]

    您是否有这方面的示波器捕获? 或者解释分割/重叠是什么?

    此外、

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    1. 我们在 A53上使用 OSPI、因此没有 MPU 配置、只有 MMU 设置。

    2.  MMU 配置如下:

    MmuP_RegionConfig gMmuRegionConfig[CONFIG_MMU_NUM_REGIONS] =
    {
        {
            .vaddr = 0x0u,
            .paddr = 0x0u,
            .size = 0x80000000u,
            .attr = {
                .accessPerm = MMUP_ACCESS_PERM_PRIV_RW_USER_NONE,
                .privExecute = 1,
                .userExecute = 0,
                .shareable = MMUP_SHARABLE_OUTER,
                .attrIndx = MMUP_ATTRINDX_MAIR0,
                .global = 1
            }
        },
        {
            .vaddr = 0x70000000u,
            .paddr = 0x70000000u,
            .size = 0x200000u,
            .attr = {
                .accessPerm = MMUP_ACCESS_PERM_PRIV_RW_USER_NONE,
                .privExecute = 1,
                .userExecute = 0,
                .shareable = MMUP_SHARABLE_OUTER,
                .attrIndx = MMUP_ATTRINDX_MAIR7,
                .global = 1
            }
        },
        {
            .vaddr = 0x80000000u,
            .paddr = 0x80000000u,
            .size = 0x80000000u,
            .attr = {
                .accessPerm = MMUP_ACCESS_PERM_PRIV_RW_USER_NONE,
                .privExecute = 1,
                .userExecute = 0,
                .shareable = MMUP_SHARABLE_OUTER,
                .attrIndx = MMUP_ATTRINDX_MAIR7,
                .global = 1
            }
        },
        {
            .vaddr = 0x78100000u,
            .paddr = 0x78100000u,
            .size = 0x1000u,
            .attr = {
                .accessPerm = MMUP_ACCESS_PERM_PRIV_RW_USER_NONE,
                .privExecute = 0,
                .userExecute = 0,
                .shareable = MMUP_SHARABLE_OUTER,
                .attrIndx = MMUP_ATTRINDX_MAIR7,
                .global = 1
            }
        },
        {
            .vaddr = 0x701D0000u,
            .paddr = 0x701D0000u,
            .size = 0x10000u,
            .attr = {
                .accessPerm = MMUP_ACCESS_PERM_PRIV_RW_USER_NONE,
                .privExecute = 1,
                .userExecute = 0,
                .shareable = MMUP_SHARABLE_OUTER,
                .attrIndx = MMUP_ATTRINDX_MAIR4,
                .global = 1
            }
        },
    };

    3. 即使尝试访问的内存设置为不可缓存、问题仍然存在。

    4. 关于寄存器转储、 我没有在 TI SDK 之外使用任何接口、也没有手动修改任何接口或寄存器。 因为我没有深入研究这方面的细节、所以我不能回答这个问题。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    关于"您有用于此的示波器捕获吗? 或者解释一下拆分/重叠是什么?"、在前面的文字中、Linjun 提供了详细的总结。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan、

      下面是一个向 ospi 接口发送数据的采样代码,您能检查一下并提供反馈吗? obbisouly、传输长度和内存属性被定义。 谢谢。

    #define APP_OSPI_DATA_SIZE (2048)
    uint8_t gOspiTxBuf[APP_OSPI_DATA_SIZE];
    /*使用 DMA 时、读取缓冲区必须在缓存行对齐、尽管32B 已足够、但我们还是对齐到128B */
    uint8_t gOspiRxBuf[APP_OSPI_DATA_SIZE]__ATTRY__(aligned (128U));

     Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linjun:

    即使内存属性设置为高速缓存对齐、问题仍然存在。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    今天我们的电话,我应该给你发送以下波形:

    1. 从 QSPI NOR 闪存部件读取的1s-1s INDAC 128字节。 (时钟:100 MHz、时钟分频器:4)
       
      e2e.ti.com/.../indirect_5F00_read_5F00_128bytes_5F00_1s_5F00_1s_5F00_1s.sal


    2. 4S-4D-4D INDAC 128字节从 QSPI NOR 闪存器件读取(为此、我们应用了4ns 的干扰滤波器、即时钟周期的10%)(时钟:100 MHz、时钟分频器:4)

      e2e.ti.com/.../indirect_5F00_read_5F00_128bytes_5F00_4s_5F00_4d_5F00_4d.sal
    3. 8D-8d-8d INDAC 从 OSPI NOR 闪存器件读取的128字节(我已针对具有 OSPI NOR 闪存的 TI EVM 完成焊接、之前针对上述两个捕获的波形、焊接是在具有 QSPI NOR 闪存的 TI EVM 上完成的)[ 注意:  我将在某个时间内为此发送波形]

    该波形如这两个事务中所示、出现在1片选低电平。

    如何查看波形?

    要查看波形、只需前往此网站并下载 Logic 2软件https://www.saleae.com/pages/downloads

    下载后、您可以保存附加的扩展名为.Sal 的波形、然后只需单击即可。 它将自动打开逻辑2软件并显示波形。

    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关如何在软件中启用 INDAC 读取的详细步骤:

    1. 转到以下文件: c:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20\source\board\flash\ospi\flash_nor_ospi.c
    2. API 中 flash_norOspiRead 、请更改 OSPI_readDirect API 调用目标 OSPI_readIndirect
    3. 保存文件并在终端中、请按照屏幕截图所示转到目录并执行两个命令:

    完成后、请继续重建您的应用程序、这将确保将更改考虑在内。

    在这里、您已经成功启用了 INDAC 读取。

    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    [报价 userid="531612" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450567/am6421-ospi-frame-is-split/5683140 #5683140"]8d-8d-8d INDAC 从 OSPI NOR 闪存读取的128字节(我焊接的是针对具有 OSPI NOR 闪存的 TI EVM 完成的、之前焊接的波形是针对上述两个捕捉的波形、焊接是在具有 QSPI NOR 闪存的 TI EVM 上完成的)[ 注意:  我将在某个时间内发送相关波形]

    我已经使用 OSPI NOR 闪存器件 S28HS512T 完成了8D-8D-8D 模式的波形采集。

    该波形适用于 INDAC 读取128个字节的数据。 读取的值是0、1、2、3、4...、 127.

    发生这种情况时、发送两次0xEE 命令、然后我们读取值0、1、2、...、直到1芯片选择切换下的127。

    e2e.ti.com/.../indirect_5F00_read_5F00_128bytes_5F00_8d_5F00_8d_5F00_8d.sal

    此致、

    Vaibhav