This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:如何控制 CSI_TX 以启用或禁用流式传输

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494814/tda4ve-q1-how-to-control-csi_tx-to-enable-or-disable-streaming

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的系统使用 Maxim SerDes 将 ECU 输出图像数据传输到 IDC。

Maxim 指定了时序要求:ECU SoC 必须仅在串行器/解串器配置完全完成后启用流。

为了符合此要求、我们计划对 CSI_TX 接口实施控制、以动态启用/禁用流式传输。

您能否确认 TDA4处理器是否支持控制 CSI_TX 以在需要时启用或禁用流式传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启用/禁用流式传输是什么意思? 您能详细说明一下吗? 如果时钟保持有效状态、 那没问题吧?  

    一般来说,如果你不提交任何帧显示,它不会流式传输任何东西在 CSI 通道上,但时钟仍然可以是活动的。 这种做法可行吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    禁用流式传输意味着即使 CSI_TX 模块接收到图像数据、也不会将数据发送出去。

    最好是数据通道和时钟通道都不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    正如我所解释的、如果您不提交新的帧数据、它将不会传输这些数据、因此即使时钟通道处于活动状态、数据通道也不会处于活动状态。 因此、如果这是您要寻找的、您可以避免 向 CSITX 提交数据。  

    如果您希望甚至停止 CSITX 时钟通道、则在调用此 API 之前、甚至不要调用 vxVerifyGraph OpenVX API 并完成 SERDES 配置。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    即使我一直提交新的帧数据、CSI_TX 是否仍不会发送新的帧数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    不可能、在当前的节点和 csitx 驱动程序实现中是不可能的。  

    此致、

    Brijesh