工具与软件:
我们使用 eMMC"原始"引导模式、并期望在签名检查主映像时使用偏移量0x400000处的冗余映像。
"仅在原始模式下、ROM 在偏移量0x400000处支持冗余映像、以防初始映像无法被识别。"
我们假设这仅适用于 HS-SE 器件、因为我们似乎无法在 HS-SE FS 器件上测试此行为。 请确认。
此致、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们使用 eMMC"原始"引导模式、并期望在签名检查主映像时使用偏移量0x400000处的冗余映像。
"仅在原始模式下、ROM 在偏移量0x400000处支持冗余映像、以防初始映像无法被识别。"
我们假设这仅适用于 HS-SE 器件、因为我们似乎无法在 HS-SE FS 器件上测试此行为。 请确认。
此致、
David
尊敬的 David:
当通过 BOOTMODE[15:0}将引导模式配置为 eMMC UDA/RAW 时、ROM 支持第一个用户 BL"tiboot3.bin"从0x0到0x400000的冗余引导开关、当整个 UDA 配置为下一级软件的"RAW"时、这是可以的。 但是、实际上不可能对 eMMC UDA (而非 RAW)进行重新分区、因为 eMMC UDA/RAW 的"tiboot3.bin"位于 eMMC UDA/RAW 的@偏移量0x0。
这是有关从 AM62x 上的 eMMC 引导分区进行冗余引导的一个相关常见问题解答、供您参考。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1251330/faq-redundant-boot-from-emmc-boot-partitions-on-am62x
此致!
-hong