This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:DebugP_LOG 函数导致代码 CAN##39;t 正常工作

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495013/am6421-debugp_log-function-cause-the-code-can-t-work-normally

器件型号:AM6421

工具与软件:

你(们)好

我打算使用 DebugP_LOG 函数来观察通过 PKTDMA 从 UART 接收到的变量、因此我 在 while 循环中添加了 DebugP_LOG 函数、如下所示:

在我添加 DebugP_log 之前 ,整个项目可以正常工作。 然而、 在我添加 DebugP_LOG 后、UART DMA 读取回调函数无法 按预期工作。

您能为我解释一下吗? 为什么  DebugP_LOG 会影响 UART DMA 的工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我昨天离开了,看着你的查询,你可能会期待明天的答复。

    此致、

    Anil。