This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:应将哪些文件复制到 eMMC 中、以便从 eMMC 引导 SBL?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495881/sk-am62-lp-which-files-should-be-copied-into-emmc-for-sbl-boot-from-emmc

器件型号:SK-AM62-LP
主题中讨论的其他器件:SK-AM62P-LP

工具与软件:

SDK v10.1的版本

EVK:SK-AM62P-LP

亲爱的支持者、

我们能够通过 FastXSPI/OSPI 和 SD 卡引导 SBL。 接下来、我们要从 eMMC 运行 SBL 引导。 您是否需要指导相关步骤将哪个单元刻录到 eMMC (地址)? 谢谢。

(PS:我们可以从 eMMC 引导 SPL。)

此致、

Wilson Hung