This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:在 SDK 9.0的 u-boot 中启用显示 DPI

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494091/am625-enable-display-dpi-in-u-boot-for-sdk-9-0

器件型号:AM625

工具与软件:

您好、TI:  

我们使用的是 Yocto SDK 9.0

我们需要在 u-boot 中显示 boot-logo; 我们的显示器使用了 a 24位 DPI (RGB 并行接口)

首先、我们可能需要启用显示器/背光、您是否可以在 u-boot 上提供参考设置? 谢谢。

(请注意、在内核上、我们已经配置了 显示器/背光、运行良好)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK9.0不支持 U-Boot 中的 DPI。
    它目前正在我们的流水线中、并将在接下来的几个版本中受到支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    如果是这样、我们无法在上电时使用 u-boot 立即显示我们的产品标识、并且我们需要在内核启动后等待几秒钟。

    是否有建议或其他解决方案可以尽早显示徽标/图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用什么引导介质? 我们已经将启动界面渲染移至引导序列中可能的最早阶段(A53 SPL 阶段)。
    如果需要进一步加快速度、您可能需要使用 OSPI-NOR (对于引导加载程序)+eMMC/SD (Linux 文件系统)类型的设置。
    如果使用此配置、请将您的标识移至 OSPI-NOR 存储器。 由于启动界面会更快、因此它的初始化时间要短得多。
    要了解如何在 OSPI-NOR 上启动游戏、请查看 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components U-Boot/UG-Splash-Screen.html#run-splash-screen-using-ospi-NOR 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我们希望显示 cutom 徽标图像/图片、例如.bmp 或.png。

    如果我们在 A53 SPL 舞台上展示我们的标识、为了显示标识、当前的 SPL 支持必要的驱动器、例如 DPI、才能显示?  请参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题、  

    我们使用外部 SD 卡启动、在 SD 卡中 存在"ti_logo_414x97_32bpp.bmp.gz"徽标文件。

    如何/在何处配置以使用/加载徽标文件?

    -从 SD 卡

    -来自 OSPI-NOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看之前分享的同一页面上的此部分:
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components U4.2-Boot/UG-Splash-Screen.html#display-custom-logo-as-splash-screen 

    这样就可以解决您关于如何拥有自定义标识以及如何配置从 SD/OSPI-NOR 读取标识的疑问。

    如果我们在 A53 SPL 舞台上显示我们的标识、为了显示标识、当前的 SPL 支持必要的驱动程序、如 DPI、才能显示?  [报价]

    该阶段目前仅支持用于启动界面的 OLDI 显示、但如前所述、DPI 支持正在流水线中、预计在接下来的几个版本中可用。